[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Siemens liefert mobile Umspannwerke für saudi-arabisches Stromnetz
Weltweit leistungsstärkste jemals für ein mobiles Umspannwerk gelieferte Transformatoren
Kurze Installations- und Anschlussdauer von unter einer Woche
Siemens hat von National Grid SA, dem Übertragungsnetzbetreiber der Saudi Electricity Company, den Auftrag zur Lieferung von zwei mobilen Umspannwerken erhalten. Anhand der spezifischen technischen Vorgaben von National Grid SA hat Siemens durch Kombination seiner bereits vorhandenen innovativen mobilen Umspannstationsmodule zwei mobile 380-kV-Umspannwerke konstruiert und hergestellt, die in jeden Netzabschnitt des Königreichs integriert werden können. Mit jeweils 502 Megavolt-Ampere (MVA) Nennleistung werden diese beiden mobilen Hochspannungs-Umspannwerke die leistungsstärksten Anlagen sein, die jemals von Siemens in Einzelabzweig-Konfiguration gebaut wurden. Ein mobiles Umspannwerk ist auf einem speziellen Anhänger montiert und kann dorthin transportiert werden, wo es gebraucht wird.
Weltweit leistungsstärkste jemals für ein mobiles Umspannwerk gelieferte Transformatoren
Kurze Installations- und Anschlussdauer von unter einer Woche
Siemens hat von National Grid SA, dem Übertragungsnetzbetreiber der Saudi Electricity Company, den Auftrag zur Lieferung von zwei mobilen Umspannwerken erhalten. Anhand der spezifischen technischen Vorgaben von National Grid SA hat Siemens durch Kombination seiner bereits vorhandenen innovativen mobilen Umspannstationsmodule zwei mobile 380-kV-Umspannwerke konstruiert und hergestellt, die in jeden Netzabschnitt des Königreichs integriert werden können. Mit jeweils 502 Megavolt-Ampere (MVA) Nennleistung werden diese beiden mobilen Hochspannungs-Umspannwerke die leistungsstärksten Anlagen sein, die jemals von Siemens in Einzelabzweig-Konfiguration gebaut wurden. Ein mobiles Umspannwerk ist auf einem speziellen Anhänger montiert und kann dorthin transportiert werden, wo es gebraucht wird.
Das Bild zeigt ein mobiles Umspannwerk.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.