Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung21. September 2017,
aktualisiert am22. September 2017Energy ManagementErlangen
Siemens bringt Powerline-Carrier-System für digitalisierte Umspannstationen auf den Markt
Siemens bringt Powerline-Carrier-System für digitalisierte Umspannstationen auf den Markt
Klassische Powerline-Carrier-Systeme für Hochspannungsleitungen nutzen typischerweise Bandbreiten bis zu 32 kHz und bieten dabei eine Datenübertragungsrate von bis zu 320 Kilobit pro Sekunde (kbps). Im Vergleich dazu arbeitet das PowerLink-IP-System mit einem deutlich breiteren Frequenzband von bis zu 256 kHz. Dabei erlaubt es eine Datenrate von bis zu 2,5 Megabit pro Sekunde (Mbps) in jede Übertragungsrichtung. Damit lassen sich mehrere herkömmliche PLC-Systeme ersetzen.
In herkömmlichen Hochspannungsumspannstationen fallen lediglich bei der Netzsteuerung und der Fernwirktechnik Daten an, die übertragen werden müssen. Hier beschränkt sich die Datenkommunikation auf geringe Bitraten für die Übertragung von Schutzsignalen, Leitstellensteuerbefehlen, Strommesswerten und Sprachsignalen.
Um die heutigen und künftigen Anforderungen der Netzbetreiber an einen zuverlässigen Netzbetrieb erfüllen zu können, sind die kontinuierliche Überwachung des gesamten Netzes, inklusive zuverlässiger Prognosemethoden Grundvoraussetzung. In digitalen Hochspannungsumspannstationen liefern Bauelemente und Geräte wie Sensoren und Aktoren, Fernwirkeinheiten nach IEC 104 und 61850, Phasenwinkelmesseinheiten, Störschreiber und Power-Quality-Rekorder diese Informationen mit zunehmendem Datenvolumen. Zudem erfordern Voice-over-IP-Telefonie und Videoüberwachungsanlagen höhere Übertragungsraten als die Kommunikationstechnik in klassischen Umspannspannstationen.
Darüber hinaus brauchen eine zentrale Datenanalyse und weitere Service-Anwendungen zusätzliche Bandbreite für das Weitbereichskommunikationsnetz (WAN). Diese neuen Applikationen und Geräte erfordern eine Breitbandkommunikationsinfrastruktur auf Basis von Internet-Protocol(IP)- und Ethernet-Übertragungstechnik innerhalb der Hochspannungsumspannstation im lokalen Kommunikationsnetz (LAN) und im WAN zwischen den Hochspannungsumspannstationen, damit sie die neuen Anforderungen erfüllen können, die auch die Datensicherheit zunehmend umfasst.
Siemens hat sein neues PLC-System für zwei Hauptanwendungsfälle konzipiert: als Kommunikationsverbindung zwischen modernen digitalisierten Hochspannungsumspannstationen ohne existierende Glasfaserverbindung sowie als Backup-Kommunikationssystem für eine bereits installierte Glasfaserverbindung. PowerLink IP ist auch beim Umbau einer klassischen Hochspannungsumspannstation zu einer digitalen Station einsetzbar. Je nach Art der Migration ist es dabei möglich, bestehende Komponenten via Gateway oder Router ins neue PLC-System einzubinden. Möglich ist darüber hinaus, ein traditionelles PLC-System und PowerLink IP nebeneinander zu betreiben.
PowerLink IP hat eine paketbasierte Architektur, die von den Siemens-Entwicklern optimiert worden ist, um die Anforderungen moderner Geräte in Umspannstationen an die Kommunikation erfüllen zu können. Außerdem reduziert sich dadurch der Aufwand für die Wartung. Integriert ist außerdem das Schutzsignalübertragungssystem SWT 3000 von Siemens zur Identifizierung und Isolierung von Störungen in Hochspannungsnetzen. Es ist mit binären Ein-/Ausgangs- und GOOSE-Schnittstellen (IEC 61850) ausgestattet. Damit ist PowerLink IP für künftige Software-Applikationen vorbereitet und bleibt Trendsetter auf dem Gebiet moderner Powerline-Carrier-Technik.
Weitere Informationen zur Division Energy Management finden Sie unter www.siemens.de/energy-management
Weitere Informationen zum Thema PowerLink IP unter www.siemens.com/powerlink-ip
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Dietrich Biester
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 7-33559