[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung04. Juli 2017Power and GasErlangen
Siemens liefert Antriebsstrang für Kraftwerk Sabiya in Kuwait
Vierter Auftrag über Kraftwerksausrüstung in vier Jahren aus Kuwait
Langzeitservicevertrag mit einer Laufzeit von mehr als acht Jahren
Siemens hat einen Auftrag zur Lieferung der Schlüsselkomponenten für das Gas- und Dampfturbinen (GuD)-Kraftwerk Sabiya Extension 3 erhalten. Siemens liefert Kraftwerksausrüstung zur Steigerung der installierten Kapazität im Kraftwerks-komplex Sabiya um etwa 900 Megawatt (MW). Die Vereinbarung umfasst außerdem einen Langzeitservicevertrag, der die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung der Komponenten sicherstellt. Der Auftrag wurde vom Ministerium für Elektrizität und Wasser in Kuwait (MEW) an den kuwaitischen EPC-Anbieter und Betreiber Alghanim International vergeben, der für die Errichtung der Gesamtanlage, der Netzanbindung sowie sämtlicher Betriebs- und Wartungsleistungen verantwortlich ist. Mit dem Kraftwerk Sabiya Extension 3 kann das Land den stetig steigenden Strombedarf decken. Ab Winter 2019 wird die Anlage zunächst als reines Gasturbinenkraftwerk betrieben. Die Erweiterung zum kombinierten Gas- und Dampfturbinenkraftwerk ist für Ende 2020 vorgesehen.
Vierter Auftrag über Kraftwerksausrüstung in vier Jahren aus Kuwait
Langzeitservicevertrag mit einer Laufzeit von mehr als acht Jahren
Siemens hat einen Auftrag zur Lieferung der Schlüsselkomponenten für das Gas- und Dampfturbinen (GuD)-Kraftwerk Sabiya Extension 3 erhalten. Siemens liefert Kraftwerksausrüstung zur Steigerung der installierten Kapazität im Kraftwerks-komplex Sabiya um etwa 900 Megawatt (MW). Die Vereinbarung umfasst außerdem einen Langzeitservicevertrag, der die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung der Komponenten sicherstellt. Der Auftrag wurde vom Ministerium für Elektrizität und Wasser in Kuwait (MEW) an den kuwaitischen EPC-Anbieter und Betreiber Alghanim International vergeben, der für die Errichtung der Gesamtanlage, der Netzanbindung sowie sämtlicher Betriebs- und Wartungsleistungen verantwortlich ist. Mit dem Kraftwerk Sabiya Extension 3 kann das Land den stetig steigenden Strombedarf decken. Ab Winter 2019 wird die Anlage zunächst als reines Gasturbinenkraftwerk betrieben. Die Erweiterung zum kombinierten Gas- und Dampfturbinenkraftwerk ist für Ende 2020 vorgesehen.
Gasturbine des Typs SGT5-4000F
Sabiya Extension 3 wird am bestehenden Kraftwerksstandort Sabiya an der Bucht von Kuwait im Nordosten des Landes errichtet und mit Erdgas befeuert. Alternativ ist auch der Einsatz von Erdöl möglich. Das als Mehrwellen-GuD-Anlage ausgelegte Kraftwerk verfügt über eine elektrische Leistung von mehr als 900 MW. Siemens liefert den kompletten Antriebsstrang, den sogenannten Power Train, bestehend aus zwei Gasturbinen vom Typ SGT5-4000F, zwei wasserstoffgekühlten SGen5-2000H-Generatoren, einer SST5-5000-Dampfturbine und einem SGen5-2000H-Dampfturbosatz. Hinzu kommen das Leittechniksystem SPPA-T3000 sowie 26 Felder mit gasisolierten Schaltanlagen (400 Kilovolt (kV) / 80kV) mit dem zugehörigen Kontroll- und Schutzsystem für die Umspannstation des Kraftwerks. Die Umspannstation wird abgelegenen Bereichen im Norden von Kuwait Strom zur Verfügung stellen. Der Langzeitservicevertrag kontrolliert die Komponenten des Antriebsstranges mittels Power Diagnostics und Fernüberwachung, Teil des Portfolios von Siemens' Digital Services. Das Siemens' Fernüberwachungs-Zentrum ist rund um die Uhr verfügbar und erlaubt es den Experten, Fehlermeldungen aus der Ferne zu lösen, bevor diese zu ernsthaften Problemen werden.
Derzeit sind im Rahmen der Kraftwerkprojekte Sabiya und Az Zour South bereits sechs F-Klasse-Gasturbinen im Einsatz. "Nach den Aufträgen für Sabiya Extension 1 und 2 und Az Zour South ist dies bereits der vierte Kraftwerksauftrag für Siemens aus Kuwait innerhalb von nur vier Jahren", sagte Jean Claude Nasr, Vertriebsleiter der Region Mittlerer Osten und Nordafrika bei Siemens Power and Gas. "Die stabile Partnerschaft mit unseren Kunden und die hohe Zuverlässigkeit der vorhandenen Siemens-Gasturbinen in Kuwait in Kombination mit der starken Unterstützung bei der Wartung haben dazu beigetragen, dass Siemens unter den konkurrierenden internationalen Angeboten den Zuschlag erhielt."
"Alghanim International und Siemens sind seit mehr als 15 Jahren enge Partner und konnten gemeinsam bereits mehrere Projekte erfolgreich abwickeln. Wir schätzen uns gegenseitig vor allem für das Verständnis des Energiemarktes in Kuwait. Aufgrund unserer starken Geschäftsbeziehung konnten wir die Mehrzahl der nationalen Ausschreibungen für uns entscheiden. Dadurch konnten wir über 40 Prozent der Gesamtkapazität des Landes installieren und Betriebs- und Wartungsservices durchzuführen, die den höchsten Grad der Anlagenverfügbarkeit sicherstellen sowie die strengen Garantiebedingungen des Eigentümers MEW befolgen", sagte Tarek Eissa, Group President Alghanim International.
Anfang des Jahres erhielt Siemens einen Auftrag zur Lieferung eines Industriegasturbinen-Packages, mit dem das reine Gasturbinenkraftwerk Az Zour South 3 zu einem kombinierten Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk umgerüstet wird. Betreiber der Anlage ist ebenfalls MEW. Durch die Erweiterung erhöht sich die installierte Gesamtkapazität dieser Anlage um 263 MW bei gleichbleibendem Gasverbrauch.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.