Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Vernetzte Luftaufbereitungsanlagen im Baukastensystem

Das Bild zeigt den Climatix-C600-Regler.

Im Zentrum des neuen Bauteilsystems stehen die Climatix-C600-Regler, mit denen sich auch komplexere Applikationen zuverlässig steuern lassen. Sie verfügen über schnellere Prozessoren und mehr Applikationsspeicher und können mit allen in der Gebäudetechnik gebräuchlichen Standards kommunizieren. Über die Cloud-Lösung Climatix IC ermöglichen sie den sicheren Fernzugriff auf die verbundene Anlage und sorgen mit benutzerspezifischen Cockpit-Infos für hohe Anlagenperformance und effiziente Fernwartung.
Weitere Komponenten des Systems sind Modbus-fähige Klappen- und Ventilantriebe sowie Fühler. Durch die erweiterte Konnektivität des Reglersortiments können diese kommunikativen Stellantriebe und Fühler besonders kostengünstig in Luftaufbereitungsanlagen (air handling units, AHU) eingebaut werden. Das AHU-Verdrahtungskonzept wird durch die Bus-Topologie vereinfacht und ermöglicht in der Herstellung bis zu 30 Prozent Einsparungen bei Material und Arbeitskosten. Der Aufwand für die Verdrahtung und damit auch die Fehleranfälligkeit sinken deutlich. An den Climatix-Regler angeschlossene Ventil- und Luftklappenantriebe werden zudem automatisch in die Regler-Applikation eingebunden.

Weitere Informationen zur Division Building Technologies finden Sie unter www.siemens.com/buildingtechnologies
Weitere Informationen zum Thema Climatix und OEM-Lösungen von Building Technologies finden Sie unter www.siemens.com/buildingtechnologies-oem
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Marc von Ah

Siemens AG

Gubelstraße 22
CH-6301 Zug
Schweiz

+41 (41) 724-5617