Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung01. März 2017Power and GasErlangen
Siemens liefert Turbomaschinen für Petrochemie-Großprojekt im Oman
Das Bild zeigt eine Gasturbine des Typs SGT-700 von Siemens.
Der Lieferumfang umfasst vier industrielle Siemens-Gasturbinen des Typs SGT-700. Zwei der Gasturbinen treiben je einen Einwellen-Verdichter des Typs STC-SV zur Verdichtung von schwachen Gasen, sogenanntem Lean Gas, an. Das Lean Gas wird in das nationale Gasnetz eingespeist. Zwei weitere Gasturbinen treiben jeweils einen Generator an und liefern Strom für die Rückgewinnungsanlage von Flüssiggas (natural gas liquids, NGL) in Fahud zur Extraktion von Erdgaskondensaten. Darüber hinaus liefern sie Abwärme für das NGL-Gewinnungsverfahren. Das gewonnene Flüssiggas wird über eine Pipeline von Fahud nach Suhar transportiert und dient dort als Rohstoff für die Petrochemie-Anlage. Der Liwa Plastics Industriekomplex erzeugt aus Erdgas die Kunststoffe Polyethylen und Polypropylen. Diese kommen beispielsweise bei Verpackungen, Koffern, Gartenmöbeln, Autos oder Computern zum Einsatz. So kann im Oman erstmals der Kunststoff Polyethylen industriell hergestellt werden.
"Wir sind stolz darauf, den Oman bei so einem großen und wichtigen Projekt in der Petrochemie zu unterstützen", sagte Judy Marks, Leiterin von New Equipment Solutions im Dresser-Rand Geschäft, Teil von Siemens. "Mit unserer Technologie und unserem Know-how im Projektmanagement konnten wir unserem Kunden die leistungsstärkste Lösung für diese Anwendung anbieten. Unsere Komponenten erzielen dauerhaft hohe Effizienz und damit niedrige Betriebskosten."
Der gleiche Gasturbinentyp kommt in der Anlage sowohl bei der Stromerzeugung als auch bei der Verdichtung von Lean Gas zum Einsatz. Die Gasturbine des Typs SGT-700 eignet sich dank ihrer Brennstoffflexibilität, den kompakten Maßen und dem hohen Wirkungsgrad besonders für den Einsatz in solchen Anlagen.
Weitere Informationen zur SGT-700 Gasturbine finden Sie unter www.energy.siemens.com/hq/de/fossile-stromerzeugung/gasturbinen/sgt-700.htm
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Susanne Weißmann
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 18-85753