Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Dresser-Rand liefert Verdichterstränge für BP-Projekt im Golf von Mexiko

Das Bild zeigt die schwimmende Ölplattform Mad Dog 2 von BP.

Das Ölfeld Mad Dog wurde 1998 entdeckt, und seit 2005 wird dort Öl gefördert. Das Mad-Dog-2-Projekt besteht aus einer schwimmenden Ölplattform, mit der etwa 40.000 Barrel Rohöl über bis zu 14 Fördersonden pro Tag gefördert werden können. Das Dresser-Rand Geschäft wird zwei D6A4S-Niederdruckverdichter und zwei D6R9B-Hochdruckverdichter bereitstellen. Der modulare Aufbau der DATUM-Verdichterreihe reduziert die Wartungsintervalle und minimiert die Ausfallzeiten. Jeder der Verdichterstränge wird durch einen Siemens-Elektromotor angetrieben und ist mit regelbaren Schaltgetrieben ausgestattet.
Dresser-Rand hat seit 2000 eine strategische Partnerschaft mit BP. In diesem Rahmen lieferte Dresser-Rand Equipment für mehrere Projekte des Energie-unternehmens im Golf von Mexiko, unter anderem Mad Dog (Phase I), Thunder Horse und Atlantis. Das Dresser-Rand Geschäft hat bisher fast 50 Verdichter an BP weltweit geliefert. Etwa die Hälfte davon wurde im Golf von Mexiko installiert.
"BP konnte für dieses Projekt die Antriebssysteme und Verdichter von einem Unternehmen beziehen. Wir können außerdem eine Reihe von bewährten Erfolgen bei Offshore-Projekten vorweisen und verfügen über die nötigen lokalen Ressourcen, um vor Ort Service und Unterstützung anzubieten", sagte Judy Marks, Leiterin von New Equipment Solutions Worldwide im Dresser-Rand Geschäft.

Weitere Informationen zum Dresser-Rand Geschäft finden Sie unter
www.dresser-rand.com/company/about-us
Weitere Informationen zum DATUM-Verdichter finden Sie unter
http://bit.ly/2oDFiKy
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Susanne Weißmann

Siemens AG

Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen

+49 (9131) 18-85753