Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens liefert schlüsselfertiges Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk nach Thailand

Siemens H-Klasse-Gasturbinen für Kraftwerk South Bangkok

"Es ist nicht nur der fünfte Kraftwerksauftrag von EGAT für Siemens und unseren Konsortialpartner, wir liefern außerdem zum ersten Mal unsere größte und effiziente Gasturbine nach Thailand", sagte Willi Meixner, CEO der Siemens Power and Gas Division. "Wir können eine Kraftwerkslösung mit optimierten Stromgestehungskosten anbieten, die auf die spezifischen Anforderungen des Kunden ausgelegt ist. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt erfolgreich zu realisieren und unsere Partnerschaft mit EGAT und Marubeni weiter auszubauen."
Siemens liefert als Schlüsselkomponenten zwei SGT5-8000H-Gasturbinen, zwei SGen5-3000W-Generatoren und zwei Dampfturbinen des Typs SST5-5000. Der Lieferumfang beinhaltet darüber hinaus zwei von NEM entwickelte Abhitzedampferzeuger sowie das SPPA-T3000-Leittechniksystem. Der Konsortialpartner Marubeni zeichnet sich für Montage- und Bauarbeiten, den Kühlturm, eine gasisolierte Hochspannungsschaltanlage und Teile der Hilfs- und Nebenanlagen verantwortlich.
Siemens errichtet das Kraftwerk in der Einwellenkonfiguration. Bei dieser Bauweise werden die Kernkomponenten (Gasturbine, Generator und Dampfturbine) durch eine einzelne Antriebswelle miteinander verbunden. Diese Anlagen zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad, kurze Anlaufzeiten und ihrer Flexibilität gegenüber raschen Lastwechseln aus. Das GuD-Kraftwerk South Bangkok wird rund 40 Kilometer südlich von Bangkok im Mueang-Distrikt im Rahmen des Power Development Plan der thailändischen Regierung errichtet. Ziel des Programms ist den wachsenden Strombedarf des Landes sicher, bezahlbar und umweltfreundlich zu decken. Thailand ist zudem auf den Import von Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, LNG) angewiesen und deshalb gewinnen dort moderne, hocheffiziente GuD-Kraftwerke an Bedeutung. In den vergangenen zehn Jahren haben Siemens und Marubeni Corporation im Auftrag von EGAT bereits die GuD-Anlagen Chana 1, Bang Pakon 5, Chana 2 und Wang Noi 4 gemeinsam errichtet.

Weitere Informationen zur Siemens SGT5-8000H finden Sie unter www.siemens.de/energy/sgt5-8000h
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr
Reference Number: PR2017010144PGDE

Kontakt

Eva-Maria Baumann

Siemens AG

Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen

+49 (9131) 18-3700

Alfons Benzinger

Siemens AG

Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen

+49 (9131) 18-7034