Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Höchste Schaltanlage in Europa: Siemens elektrifiziert Seilbahn zum Klein Matterhorn

Das Bild zeigt die Seilbahn zum Matterhorn glacier paradise (Klein Matterhorn) im schweizerischen Zermatt.

Die Bergstation an der Westflanke des Klein Matterhorns erhält eine zusätzliche Zubringerbahn, den Glacier Ride. Sie wird die Beförderungskapazität um 2000 Gäste pro Stunde erhöhen und ist dabei auch ein Designhighlight. Die Kabinen hat ein italienisches Designstudio entworfen, das auch bereits für italienische Sportwagenhersteller tätig war. Die neue Bergbahn gehört zur Zermatt Bergbahn AG, die mit 240 Mitarbeitern das größte reine Seilbahnunternehmen der Schweiz ist. Zum Unternehmen gehören auch 200 Pistenkilometer und 34 Transportanlagen.
Instandhaltungsarbeiten auf Bergstationen sind wegen der erschwerten Anfahrtswege immer sehr aufwendig. Die Betreiber der Seilbahn wählten daher eine wartungsfreie gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage von Siemens für die zuverlässige Energieversorgung. Die Anlage vom Typ 8DJH ist besonders kompakt gebaut und eignet sich daher gut für die engen Räume auf der Bergstation. Die Installationshöhe von 3883 Metern ist für die Anlage kein Problem, da bei den Schaltfeldern werkseitig ein Höhenkorrekturfaktor eingestellt wird. Mit der Installation der Mittelspannungsanlage auf dem Matterhorn glacier paradise und der bereits bestehenden Anlage auf dem Jungfraujoch wird Siemens europaweit die zwei höchst gelegenen Mittelspannungsanlagen installiert haben.

Weitere Informationen zur Division Energy Management finden Sie unter www.siemens.de/energy-management
Weitere Informationen zum Thema Mittelspannungsschaltanlage unter www.siemens.de/mittelspannung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Heiko Jahr

Siemens AG

Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen

+49 (9131) 7-29575