Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Dresser-Rand liefert drei Verdichterstränge für Pipeline in Thailand

Das Bild zeigt die Gasturbine SGT-400.

Die Verdichterstation wird 70 Kilometer nördlich von Bangkok errichtet. Sie soll die Kapazität der Pipeline von Wang Noi nach Ratchaburi erhöhen, um so die steigende Nachfrage nach Erdgas von Kraftwerken nahe der Pipeline zu bedienen. In der Anlage werden drei Gasturbinen des Typs SGT-400 jeweils einen Siemens-Radialverdichter des Typs STC-SV antreiben.
"Die Verdichterstränge wurden ausgewählt, um dem Endkunden PTT einen sicheren und zuverlässigen Betrieb bei geringen Gesamtbetriebskosten zu gewährleisten", so Judy Marks, Leiterin von New Equipment Solutions des Dresser-Rand Geschäfts. "Unsere hocheffiziente Technologie benötigt durch die kompakte Bauweise wenig Platz. Dank kürzeren planmäßigen Stillstandzeiten liefert sie außerdem eine höhere Verfügbarkeit."
"Samsung ist mit der Zusammenarbeit mit Siemens sehr zufrieden. Siemens liefert die Schlüsselkomponenten für dieses Projekt, und Samsung vertraut auf die hohe Qualität und das große Fachwissen von Siemens in der Projektabwicklung. PTT, Siemens und Samsung werden gemeinsam an der erfolgreichen Abwicklung dieses Projektes arbeiten. Ein Team, ein Ziel", so der Projektleiter von Samsung Engineering, Joo-Kyoung Cha.
Die 154 Kilometer lange Pipeline von Wang Noi nach Ratchaburi wurde bereits im Jahr 2000 fertiggestellt. Die drei 15-Megawatt-Turboverdichterstränge erhöhen die Kapazität der Pipeline um 22,6 Millionen Normkubikmeter Gas pro Tag. Die Pipeline wird auch das neue Gas- und Dampfturbinenkraftwerk South Bangkok mit einer installierten Gesamtleistung von rund 1.200 Megawatt versorgen. Anfang des Jahres erhielt Siemens zusammen mit seinem japanischen Konsortialpartner Marubeni Corporation den Auftrag für das schlüsselfertige Kraftwerk mit zwei Siemens H-Klasse-Gasturbinen. Siemens liefert für dieses Kraftwerksprojekt die erste H-Klasse-Maschine nach Thailand. Nach der Inbetriebnahme im Jahr 2019 wird das Kraftwerk voraussichtlich rund 1,5 Millionen thailändische Haushalte mit Strom versorgen.
Die bewährte Pipeline-Technologie von Siemens wird auch in einem Teilprojekt des südlichen Gaskorridors für Europa zum Einsatz kommen. Siemens liefert insgesamt sechs Verdichterstränge mit SGT-400-Gasturbinen als Antrieb an das Konsortium der Trans-Adriatic-Pipeline (TAP).

Weitere Informationen zur SGT-400-Gasturbine unter www.energy.siemens.com/hq/de/fossile-stromerzeugung/gasturbinen/sgt-400.htm
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Susanne Weißmann

Siemens AG

Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen

+49 (9131) 18-85753