Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung20. Februar 2018Energy ManagementErlangen
Neue Vakuum-Leistungsschalter für höhere Spannungsebenen
Das Bild zeigt den Vakuum-Leistungsschalter Sion 3AE5.
Anders als gasisolierte Schalter unterbrechen Vakuum-Leistungsschalter den Lichtbogen in einer Vakuum-Schaltröhre. Die hermetisch verschlossenen Vakuum-Schaltröhren sind generell wartungsfrei und unabhängig von Umwelteinflüssen. Da im Vakuum keine Oxidation stattfindet, bleiben die Kontakte dauerhaft rein und gewährleisten ein gleichbleibendes Schaltverhalten über die gesamte Lebensdauer.
Wie alle Vakuum-Leistungsschalter der Sion-Reihe ist der neue Sion 3AE5 dadurch besonders wartungsarm: Bis zu 10.000 Schaltspiele sind bei normalen Umgebungsbedingungen zwischen -5°C und 55°C ohne Nachfetten oder Nachstellen möglich. Mit Instandhaltungsarbeiten kann das Gerät bis zu 30.000 Mal schalten. Die Vakuum-Leistungsschalter Sion 3AE5 sind wahlweise für den Festeinbau oder in Einschubtechnik erhältlich. Unterschiedliche Niederspannungsstecker oder Klemmen vereinfachen die Installation. Aufgrund der großen Auswahl an Polmittenabständen und Maulweiten sowie des umfangreichen Einbauzubehörs ist auch ein Retrofit in bestehenden Schaltanlagen einfach möglich.
Weitere Informationen zum Thema Vakuum-Leistungsschalter unter www.siemens.de/sion
Weitere Informationen zur Light+Building finden Sie unter www.siemens.com/presse/lightbuilding-2018
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Heidi Fleissner
Siemens AG
Siemensstr. 10
93055 Regensburg
93055 Regensburg
+49 (941) 790-2212