Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung20. November 2017Building TechnologiesZug
Siemens-Technologie verbessert Infrastruktur für Radfahrer in den Niederlanden
Das Bild zeigt ein abgestelltes Fahrrad an einem niederländischen Bahnhof.
"Das ist eine fantastische Möglichkeit für Siemens, alternative Verkehrsmittel zu unterstützen", sagt Siemens BT Country Manager Joanne Meyboom. "Wir arbeiten gemeinsam mit NS Stations, um die Lösung zu optimieren und den Zutritt zu sicheren, leicht zugänglichen Fahrradabstellplätzen zu ermöglichen, damit Pendler rasch ihren Zug erreichen und insgesamt bequemer reisen können."
Das Fahrrad als Fortbewegungsmittel hat in Holland eine lange Tradition. Viele Bürger nutzen das Fahrrad als Hauptverkehrsmittel. Laut NS Stations radeln täglich 400.000 Menschen zum Zug. Um die steigende Nachfrage nach sicheren und zugänglichen Parkmöglichkeiten zu erfüllen, beauftragte der Bahnhofsbetreiber NS Stations Siemens mit der Modernisierung seiner Anlagen. Radfahrer betreten die Parkplätze nun durch einen offenen, durchsichtigen Eingang mit Glastoren und können ihr Fahrrad rasch abstellen. Von den 47 neuen Abstellplätzen können Radfahrer die Bahnsteige schnell und direkt erreichen. Das Parken ist in den ersten 24 Stunden kostenlos. Das Siemens Customer Support Center bietet Systemüberwachung für die neuen Parkplätze, darunter ein detailliertes Dashboard mit der Möglichkeit, potenzielle Fehlfunktionen zu erkennen und zu beheben, noch bevor ein Problem auftritt. Das Security Operations Center von NS Stations sorgt mit einem intelligenten Kamerasystem, das ebenfalls von Siemens stammt, für die Sicherheit der Benutzer.
Die neue Parklösung wurde in den holländischen Städten Bilthoven und Heerenveen erfolgreich getestet. Anschließend begann die Implementierung in den anderen 45 Bahnhöfen, deren Self-Service-Parkplätze 2018 fertiggestellt werden. Eine in den Teststationen durchgeführte Umfrage ergab eine hohe Kundenzufriedenheit und eine deutlich höhere Nutzung durch die Radfahrer.
Weitere Informationen zur Division Building Technologies finden Sie unter www.siemens.com/buildingtechnologies.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 372.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Catharina Bujnoch-Gross
Siemens AG
Gubelstraße 22
CH-6301 Zug
Schweiz
CH-6301 Zug
Schweiz
+41 (79) 5660778