Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung15. März 2018Power and GasHouston
Kompakte, schlüsselfertige LNGo-Lösung geht in Kanada in Betrieb
Das Bild zeigt die LNGo-HP Anlage.
Die Skalierbarkeit des LNGo-Systems ermöglicht es Altagas, die Produktion gemäß der Nachfrage zu skalieren und Investitionen zu minimieren. Das LNGo-HP-System macht Verbraucher flexibel. Sie können von Diesel und anderen Brennstoffen auf Erdgas umstellen, das die Vorteile einer geringeren CO2-Bilanz, geringerer Betriebskosten und einer gewissen Marktpreisstabilität besitzt.
Der Lieferumfang von Siemens beinhaltete ein LNGo-HP-System, Tief- und Hochbauarbeiten, mechanische und elektrische Integration, Inbetriebsetzung, Anfahren und Bedienerschulung. Das LNGo-System besteht aus Modulen, die zwei Siemens-Gasturbinen, zwei Dresser-Rand-MOS-Kolbenverdichter, drei Siemens-Mittelspannungs-Motoren, variable Frequenzumrichter von Siemens und zugehörigen Hilfssystemen beinhalten. Die Anlage mit einer Aufstellungsfläche von rund 2.500 Quadratmetern wurde direkt am Standort eingesetzt.
"Dieses Projekt beweist unsere einzigartige Kompetenz, eine Komplettlösung zu liefern", sagte Michael Walhof, Sales Director für Distributed LNG Solutions im Dresser-Rand Geschäft. "Wir nehmen Erdgas aus der Pipeline und trennen es in einen Speisegasstrang und einen Abgasstrang. Das Abgas wird verwendet, um die Turbosätze der Siemens-Gasmotoren mit Brennstoff zu versorgen, die die Anlagen des LNGo-HP-Systems antreiben. Das Speisegas wird in dem Verfahren verflüssigt, um LNG zu produzieren."
Mit der LNGo-Technologie können ungenutzte Erdgasvorkommen aufgrund ihrer relativ niedrigen Investitions- und Betriebskosten gefördert werden. Die platzsparende LNGo-Lösung kann in unwegsamem Gelände und in abgelegenen Regionen eingesetzt werden, wodurch keine Notwendigkeit zur Einrichtung einer teuren Gas-Pipeline-Infrastruktur oder zum Transport von LNG von zentralisierten Anlagen zum Einsatzort besteht. Sie kann als dezentrale Lösung dienen, wo die erforderliche Pipeline-Infrastruktur fehlt, oder als Lösung auf einer Anlage fungieren, um beispielsweise das Abfackeln von Flüssiggas auf Ölplattformen oder produzierenden Gasfelder zu reduzieren oder zu vermeiden.
"Dieses Projekt ist eine weitere erfolgreiche kommerzielle Anlage in der Reihe unserer LNGo-Systeme", sagte Rainer Theisen, Vice President für Integrated Solutions bei Siemens. "Es handelt sich um eine wirtschaftliche Lösung zum Anschluss ungenutzter und abgelegener Gasvorkommen an weit entfernte Kunden über eine virtuelle Pipeline", fügte Theisen hinzu.
Im Jahr 2016 hat das Dresser-Rand Geschäft sein erstes platzsparendes LNGo-LP-System (Niederdruck) zur Erdgasverflüssigung in der LNG-Anlage Ten Man in Pennsylvania (USA) in Betrieb gesetzt. Dort ermöglicht die LNGo-Technologie dem Betreiber Frontier Natural Resources, ungenutzte Gasvorkommen im Tenaska Resources LLC Mainesburg Gasfeld auf dem Marcellus Schiefergasfeld zu fördern.
Weitere Informationen zum LNGo-System erhalten Sie unter https://new.siemens.com/global/en/products/energy/compression/contact.html
Weitere Informationen zum LNGo-System erhalten Sie unter https://new.siemens.com/global/en/products/energy/compression/contact.html
Zu dieser Meldung
@Siemens_Energy
@Siemens_Energy
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Janet Ofano
Siemens AG
5101 Westinghouse Boulevard
28273-9640 Charlotte, NC
USA
28273-9640 Charlotte, NC
USA
+1 (704) 551-5277