Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens liefert SF6-freie Hochspannungs-Schaltanlagen für englischen Windpark

Das Bild zeigt eine Visualisierung des neuen blue GIS-Portfolios.

Die 8VM1 blue GIS ist eine Weiterentwicklung der Schaltanlagentechnologie, die mit SF6 als Isolier-, Schalt-, und Löschgas arbeitet. Siemens verbindet im blue Portfolio langjährige Erfahrung im Schaltanlagenbau mit unerreichter Umweltverträglichkeit, die vollständig auf SF6 verzichtet. Dadurch erfolgt nicht nur die Energieerzeugung klimaneutral, sondern auch deren Übertragung und Verteilung. Die Verwendung der Vakuumschalttechnik mit Clean Air als Isoliergas ermöglicht darüber hinaus niedrigste Aufwände für Betrieb und Wartung der Schaltanlage.
Siemens sieht im 66 kV Parknetz den zukünftigen Standard für Offshore Windparks: "Wir freuen uns, dass die "Clean Air" Technologie schnell vom Markt angenommen wird und in Verbindung mit dem 66 kV-Spannungsniveau ein echtes Einsparpotential für unsere Kunden bietet.", sagt Karlheinz Kronen, CEO Business Unit High Voltage Products in der Siemens Division Energy Management. "Der Kunde kann sowohl von der Wirtschaftlichkeit als auch von einer hervorragenden Umweltverträglichkeit profitieren. Schon sehr früh im Projekt haben wir eng mit dem Kunden zusammen gearbeitet und haben so die optimale Lösung für die Installation der Schaltanlagen im Fuß der Turbinen gefunden."

Weitere Informationen zum Thema blue GIS Portfolio unter: https://sie.ag/2IXFU4Q
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Felix Michelfeit

Siemens AG

Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen

+49 (9131) 7-33559