Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung07. November 2017Energy ManagementErlangen
Siemens übernimmt die elektrotechnische Installation und Netzanbindung von zwei Photovoltaik-Kraftwerken
Darüber hinaus plant Siemens in Indien ein eigenes Inverter-Portfolio zu fertigen und darauf aufbauende integrierte Mittelspannungs-Systeme anzubieten. Auf der Messe Intersolar India Anfang Dezember wird Siemens sein neues Angebot vorstellen.
Die bisherige Zusammenarbeit mit dem Solarwechselrichter-Hersteller SMA Solar Technology AG läuft zum 31. Dezember 2017 aus.
Projekt Bahawalpur (Pakistan)
Das Unternehmen Zorlu Energy Group, Istanbul, Türkei, baut in Bahawalpur, im Osten von Pakistan, einen Solarpark mit einer Leistung von rund 100 Megawatt. Für den schlüsselfertigen Anschluss ans Hochspannungsnetz liefert Siemens alle notwendigen elektrotechnischen Komponenten. Eine Kernkomponente der Anlage sind die 20 Wechselrichter von WSTECH mit einer Leistung von je 5 MW. Der Transformator und die Mittelspannungsschaltanlage sind auch Teil des Auftrags. In Zukunft soll der Solarpark auf eine Leistung von 300 MW ausgebaut werden.
Projekt Assurá (Brasilien)
Im Nordosten von Brasilien errichtet das Projektierungsunternehmen Quebec Engenharia einen Solarpark mit einer Gesamtleistung von 38 MW. Für die Anbindung an das lokale Verteilnetz liefert Siemens sieben sogenannte Wechselrichterstationen. Diese bestehen aus dem Wechselrichter von WSTECH, dem Transformator sowie der Mittelspannungsschaltanlage. Die Stationen haben eine Leistung von je 4,36 MW (AC).
Weitere Informationen zur Division Energy Management finden Sie unter www.siemens.de/energy-management
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.