Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens liefert Schlüsselkomponenten für Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk in den USA

Die Siemens Gasturbine SGT5-8000H

Das Hickory Run Energy Center soll im Frühjahr 2020 in Betrieb gehen und wird in der Lage sein, rund eine Million Haushalte mit Strom zu versorgen. Darüber hinaus hat Siemens ein langfristiges Serviceabkommen vereinbart, um die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und die Betriebsleistung der Anlage sicherzustellen. Der Servicevertrag umfasst auch die Fernüberwachung und -diagnose des Kraftwerks.
Neben den beiden H-Klasse Gasturbinen wird Siemens eine Dampfturbine und drei Generatoren liefern. Die zwei Gasturbinen und die Dampfturbine werden am Siemens-Standort in Charlotte, North Carolina, gefertigt.
"Wir sind stolz darauf als Technologiepartner für Tyr Energy Spitzen-Technologie aus Charlotte liefern zu können", sagte John Gibson, Senior Vice President, Head of Sales North America der Siemens Division Power and Gas. "Projekte wie das Hickory Run Energy Center stehen beispielhaft für die Zukunft der Stromerzeugung in den USA. Sie unterstreichen den Wert sauberen und bezahlbaren Erdgases für eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung."

Weitere Informationen zur Division Financial Services finden Sie unter
www.siemens.com/finance
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Alfons Benzinger

Siemens AG

Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen

+49 (9131) 18-7034