Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung02. November 2017Gemeinsame Presseinformation von Siemens und OmnetricErlangen
Siemens und Omnetric helfen Con Edison beim Einsatz von Smart Metern in New York
Con Edison verfolgt mit seinem Smart-Meter-Rollout das Ziel, mit Hilfe der Energieverbrauchs- und Netzzustandsinformationen die Netzzuverlässigkeit zu verbessern und Stromausfälle zu minimieren. Zudem soll ermöglicht werden, dass sich die Kunden leichter einbeziehen lassen und die Integration erneuerbarer Energiequellen in das Stromnetz verbessert werden kann. Con Edison setzt EnergyIP seit Anfang Juni 2017 ein und ist damit einer der ersten Energieversorger in den USA, der die Daten von intelligenten Zählern nahezu in Echtzeit erfassen und verarbeiten kann.
"Dank unserer Zusammenarbeit mit Omnetric und Siemens ist EnergyIP heute ein integraler Bestandteil des zukünftigen Energiesystems von New York und unterstützt uns dabei, die Ziele für unser Smart-Metering-Projekt und die der New Yorker Strategie "Reforming the Energy Vision" heute und in Zukunft zu erreichen", sagte Jamie Prettitore, Director Advanced Metering Infrastructure bei Con Edison.
"Siemens ist stolz, gemeinsam mit Omnetric, Con Edison and Orange & Rockland an der Entwicklung und Implementierung von EnergyIP-Lösungen zusammenzuarbeiten, um den Rollout von mehr als fünf Millionen intelligenten Strom- und Gaszählern zu unterstützen", sagte Thomas Zimmermann, CEO der Business Unit Digital Grid in der Siemens-Division Energy Management. "Mit ihren stabilen und hochentwickelten Datenverarbeitungsfunktionen ist die EnergyIP-Lösung als Plattform prädestiniert für das effektive Management des wachsenden Datenvolumens in einem intelligenten Stromversorgungsnetz."
"Das Team von Omnetric und Siemens hat mit Con Edison und Orange & Rockland eng zusammengearbeitet, um die erste Phase der Implementierung von EnergyIP erfolgreich abzuschließen. Bereits im Juli konnten die ersten Smart Meter ihren Betrieb aufnehmen", sagte Craig Cavanaugh, CEO der Omnetric Group in Nordamerika. "Für Con Edison zeigt sich schon jetzt, dass EnergyIP mehr ist als ein reines Managementsystem für Zählerdaten: Es kann nämlich auch Informationen über das Niederspannungsnetz verarbeiten, mit denen die Zuverlässigkeit und Effizienz des Stromnetzes im gesamten Versorgungsgebiet verbessert werden kann."
In der Vergangenheit haben die Mitarbeiter von Con Edison und Orange & Rockland die Daten direkt an den Zählern abgelesen. Mit Hilfe der EnergyIP-Lösung kann der Stromversorger automatisch alle 15 Minuten eine Abfrage an die Smart Meter schicken, um die Verbrauchsdaten abzurufen und zur Erstellung der Rechnung für die Strom- und Gaskunden zu verarbeiten. Darüber hinaus setzt die EnergyIP-Plattform komplexe Datenanalysen und hochentwickelte Algorithmen ein, um zu ermöglichen, dass Stromausfälle lokal begrenzt bleiben und schneller als früher behoben werden können. Außerdem können die Daten in Echtzeit dem Energiemarkt zur Verfügung gestellt werden, um die Integration und Steuerung erneuerbarer Energiequellen zu optimieren.
Das Smart-Grid-Projekt von Con Edison unterstützt die New Yorker Strategie "Reforming the Energy Vision" (REV). Ziel dieser Strategie ist die Neuorientierung der New Yorker Stromversorgungsbranche, um die Netzzuverlässigkeit zu steigern, die Anfälligkeit des Stromversorgungssystems gegenüber Umweltkatastrophen zu minimieren und die CO2-Bilanz zu verbessern.
Links
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Dietrich Biester
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 7-33559