Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens liefert elektrische Ausrüstung für unterirdische Kupfermine in der Mongolei

Siemens liefert thyssenkrupp eine hochmoderne elektrische Ausrüstung, bestehend aus Mittelspannungs-Schaltgeräten des Typs 8DA10 (gasisoliert) und NX-AIR (luftisoliert), Transformatoren, Niederspannungsenergieverteilung, Frequenzumrichter des Typs Sinamics SL150 und Sinamics S150 sowie langsam drehenden Synchronmotoren mit einer Nennleistung von 5,5 Megawatt und kleineren Kurzschlussläufermotoren. Die Lieferung umfasst außerdem vorkonfektionierte "E-Houses" für den Einbau dieser Ausrüstung. Um die Anforderungen der unteririschen Aufstellungen zu erfüllen, wurden die Abmessungen dieser "E-Houses" auf ein absolutes Minimum reduziert. Zum Lieferumfang gehören weiterhin Ausrüstungen zur Blindleistungskompensation und Oberschwingungsfilter sowie das Kühlsystem für die elektrischen Komponenten.
Das Transportsystem besteht aus insgesamt neun Förderbändern – sieben unter Tage und zwei über Tage. Vier dieser Förderbänder sind getriebelos ausgeführt, die mit jeweils zwei Antriebssystemen mit einer Leistung von 5,5 Megawatt ausgestattet sind.
Als einer der weltweit führenden Anbieter für Tagebau-Anlagen ist thyssenkrupp Industrial Solutions spezialisiert auf die Planung und Lieferung von fortschrittlichen Fördersystemen. Mithilfe von Siemens Technologie hat der Industriekonzern bereits eines der längsten und leistungsstärksten Fördersysteme der Welt realisiert. Seit mehr als sechs Jahren beliefert Siemens thyssenkrupp mit innovativen, zuverlässigen und leistungsstarken Antriebssystemen und elektrischen Ausrüstungen für internationale Bergbau-Projekte. Durch die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit hat Siemens auch das Kupferminen-Projekt in der Mongolei gewonnen. Die Mine liegt etwa 550 Kilometer südlich von der Hauptstadt Ulaanbaatar entfernt und befindet sich in der Provinz Aimag von Umnugovi, die Süd-Gobi-Region der Mongolei. Der Oyu Tolgoi Minen-Komplex ist ein Gemeinschaftsprojekt der mongolischen Regierung und Turquoise Hill Resources mit Rio Tinto als Mehrheitseigentümer von Turquoise Hill Resources.

Weitere Informationen zum Thema Mining unter www.siemens.com/mining
Die Siemens AG (Berlin und München) ) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Stefan Rauscher

Siemens AG

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg

+49 (911) 895-7952