Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung02. Oktober 2017Power and GasErlangen
Siemens erhält Kraftwerksauftrag aus Pakistan
Das Power Island von Siemens umfasst zwei SGT5-8000H Gasturbinen, eine SST-5000 Dampfturbine, zwei Abhitzedampferzeuger sowie Kontroll- und Hilfssysteme. Darüber hinaus verantwortet Siemens das Engineering und Projektmanagement sowie die damit verbundenen Services vor Ort. Das Kraftwerk wird im Dezember 2018 zunächst im Solobetrieb Strom ins Netz einspeisen. Im November 2019 soll dann der kombinierte Gas- und Dampfturbinenbetrieb aufgenommen werden. Das Auftragsvolumen für Siemens beträgt rund 200 Millionen Euro.
"Mit dem Projekt leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Stromversorgung für die Menschen in der Provinz Punjab und im ganzen Land wesentlich zu verbessern", sagte Willi Meixner, CEO der Siemens Division Power and Gas. "Für Siemens ist dies der bislang größte Kraftwerksauftrag aus Pakistan", ergänzte Meixner.
Die H-Klasse hat sich im Betrieb bestens bewährt. Bislang hat Siemens weltweit 84 Maschinen dieser Klasse verkauft. Mit 47 Maschinen im kommerziellen Betrieb hat die H-Klasse inzwischen rund 500.000 Betriebsstunden mit einer durchschnittlichen Zuverlässigkeit von ca. 99 Prozent erreicht.
Weitere Informationen zur Division Power and Gas finden Sie unter www.siemens.com/ueber/power-gas
Weitere Informationen zur Division Power and Gas finden Sie unter www.siemens.com/ueber/power-gas
Zu dieser Meldung
Links

@Siemens_Energy
@Siemens_Energy
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: PR2017100011PGDE
Kontakt
Alfons Benzinger
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 18-7034