Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Werkzeugmaschinen-Retrofit erhöht Produktivität, Bedienkomfort und Sicherheit

Mit dem Service-Angebot "PCU Retrofit for Sinumerik 840D" modernisiert Siemens Werkzeugmaschinen mit Sinumerik 840D pl-Steuerung als eine Alternative zu einem Neukauf.

Beim Retrofit werden die vorhandenen Hard- und Softwarekomponenten Sinumerik PCU50 und MMC103 ausgetauscht und durch einen Industrie-PC Simatic IPC 427D mit Windows 10 und eine aktuelle HMI-Advanced-Bediensoftware ersetzt. Vor dem Retrofit wird die Werkzeugmaschine beim Kunden analysiert. Danach werden Maschinenparameter und Applikationen mit den neuen Komponenten im Labor getestet.
Nach erfolgreichem Test nehmen Retrofit-Experten die Lösung beim Kunden in Betrieb. Die Maschine ist nach kurzer Umbauzeit sofort wieder einsatzfähig und produktiv.

Weitere Informationen unter www.siemens.de/amb
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

David Petry

Siemens AG

Werner-von-Siemens-Str. 65
91052 Erlangen

+49 (9131) 7-26616