Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung13. Mai 2019Smart InfrastructureZug
Siemens präsentiert Lösungen für eine klimaschonende Energiezukunft
Auf der Fachmesse vorgestellt werden unter anderem Lösungen und Services für die Planung, Installation und den Betrieb individueller Versorgungslösungen auf Basis erneuerbarer Energien sowie intelligente Energiemanagementsysteme für Gebäude, Infrastruktur und Industrie. Messebesucher können sich zudem über Systeme und Produkte zur Netzintegration von Photovoltaik(PV)-Anlagen, Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur-Lösungen für Elektromobilität informieren. Fachvorträge unter anderem zum Wandel des Energiesystems, zu erneuerbaren Energien und Speichertechnologien runden den Messeauftritt am Stand 110, Halle B2 ab.
"Wir unterstützen unsere Kunden darin, die Herausforderungen der Energiewende in Geschäftsmöglichkeiten umzuwandeln", sagte Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Smart Infrastructure. "Wir investieren in die Gestaltung des Marktes am Grid Edge: Wir haben unser Portfolio für E-Ladelösungen erneuert und mit KACO den führenden Hersteller für Leistungselektronik übernommen. Zudem festigen wir unsere führende Position im Batteriespeichermarkt mit unserem Joint Venture Fluence."
Sichere Netzanbindung von PV-Anlagen
Die zunehmende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien stellt Netze vor neue Herausforderungen vor allem im Hinblick auf ihre Stabilität.
Mit Photovoltaik eBoP (Photovoltaik Electrical Balance of Plant) bietet Siemens eine Komplettlösung für die zuverlässige Anbindung von PV-Anlagen an das Mittel- oder Hochspannungsnetz an. Das Paket umfasst alle dafür notwendigen elektrotechnischen Komponenten. Dazu gehört unter anderem die PV SKid Outdoor-Plattform, eine komfortable, einfach zu installierende "Plug-and-Play"-Lösung mit Schaltanlage, Transformator und Wechselrichter Sinacon PV. Die 1500-Volt-Wechselrichter verfügen über eine besonders hohe Leistungsdichte und sind für den Einsatz in großen Solaranlagen auch unter rauen Umgebungsbedingungen geeignet. Das Schienenverteiler-System LDM-P aus dem Sivacon 8PS Portfolio ist speziell auf die Anforderungen in Photovoltaik- und Container-Stationen ausgelegt. Im Vergleich zu Kabeln ermöglicht es das System, selbst auf begrenztem Raum große Mengen an Strom zu verteilen und so Transformer und Wechselrichter wirtschaftliche und sicher zu verbinden.
Ebenfalls vor Ort sein wird Fluence, ein gemeinsames Unternehmen von Siemens und AES, um über seine Energiespeicherplattformen und Services zu sprechen sowie darüber, wie Versorgungsunternehmen, Kommunen und Industriekunden von skalierbaren, flexiblen und kostengünstigen Speicherlösungen profitieren können.
Lösungen für dezentrale Energiesysteme
Gerade für Industrien, Gewerbegebiete, große Gebäude sowie kommunale Einrichtungen und Gemeinden sind Versorgungssicherheit, Energiekosten und eine nachhaltige CO₂-Reduktion entscheidend für die eigene Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Siemens unterstützt Kunden aus allen Branchen und Industriesparten bei der Realisierung effizienter Energielösungen, beispielsweise durch den gezielten Einsatz lokaler, erneuerbarer Stromerzeugung, Blockheizkraftwerken und Energiespeichern. Die Services umfassen die Planung, Installation und den Betrieb dezentraler Energiesysteme sowie digitale Lösungen und Beratungsleistungen für ein intelligentes Energiemanagement. Energiekosten, Versorgungssicherheit und CO2-Reduktion werden damit zu langfristig kalkulierbaren Größen im Geschäftsprozess eines jeden Energieverbrauchers. Mit dem kostenlosen datenbasierten Energy Configurator, der auf der "The smarter E" live zu sehen ist, lassen sich individuelle Optimierungspotenziale berechnen und ein erster Systemaufbau erstellen, mit dem Energiekosten deutlich gesenkt und die Umweltbilanz verbessert werden kann.
Impulsgebendes Ökosystem für Elektromobilität
Zentraler Baustein einer nachhaltigen und integrierten Klima-, Energie- und Mobilitätsstrategie ist Elektromobilität. Siemens bietet umfassende Lösungen für die Ladeinfrastruktur mit Komponenten und Lademanagementsystemen sowie durchgängigen Komplettlösungen und Beratungsservices. Die SiCharge CC AC22 Ladesäule für Elektrofahrzeuge gemäß IEC Standard beispielsweise ermöglicht ein schnelles Laden in öffentlichen oder teilöffentlichen Umgebungen wie Parkhäusern und -garagen sowie auf Hotel- oder Firmenparkplätzen. Abhängig vom im Fahrzeug eingesetzten Batteriesystem, lassen sich Elektrofahrzeuge innerhalb von rund 45 Minuten für eine Reichweite von 100 km laden. Die Ladesäule stellt zeitgleich 22 Kilowatt (kW) an zwei Ladepunkten zur Verfügung und lässt sich über ein integriertes Display intuitiv bedienen.
Darüber hinaus stellt Siemens auch die nächste Generation einer Ladestation für Wohngebäude und kommerziell genutzte Parkplätze auf der Smarter E vor. Damit erweitern wir unser Junelight-Portfolio für Wohngebäude sowie unser professionelles SiCharge-Portfolio. Dieses Smart Charger System mit einer Leistung von bis zu 22 kW verfügt unter anderem über WLAN- und Ethernet-Schnittstellen und lässt sich automatisch drahtlos aktualisieren. Die Ladestation kann einfach an Wänden oder Pfeilern montiert werden und bietet die Möglichkeit, den Verbrauch zu messen und zu visualisieren. Zusammen mit Junelight Smart Battery können Elektrofahrzeuge nun zum Beispiel mit selbst erzeugtem Solarstrom in der eigenen Garage oder im Carport zuverlässig und schnell in etwa 45 Minuten (für 100 km) geladen werden.
Um für Ladeinfrastruktur höchste Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, bietet Siemens maßgeschneiderte Dienstleistungsangebote – vom technischen Betrieb bis hin zu kompletten Managed-Service-Paketen. Dazu zählen zum Beispiel Verfügbarkeitsgarantien für Unternehmensflotten, Immobilienbesitzer und Infrastrukturbetreiber.
Intelligentes Energiemanagement im Gebäude
Gebäude, Infrastruktureinrichtungen und Industriebetriebe nehmen eine Schlüsselposition im Kontext sich ändernder Energiesysteme ein. Als Prosumer agieren sie mehr und mehr als Energieverbraucher, -erzeuger und -speicher zugleich – und benötigen eine elektrische Infrastruktur, die technisch darauf ausgelegt ist. Siemens bietet ein durchgängiges Spektrum an Systemen und Produkten für eine sichere und effiziente Niederspannungs-Energieverteilung im dezentralen Energieumfeld. Dazu gehören kommunikationsfähige Schutz- und Schaltgeräte aus dem Sentron-Portfolio für die Absicherung elektrischer Anlagen, ein Energiemonitoringsystem mit Messgeräten, Software und direkter Anbindung an cloudbasierte IoT-Systeme wie MindSphere zur Überwachung und Analyse des Energieverbrauchs sowie intelligente Speicherlösungen.
Weitere Informationen zur "The smarter E Europe" unter www.siemens.com/presse/smarter-e-2019
Zu dieser Meldung

@Siemens_Energy
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten: SI creates environments that care. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 71.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: PR2019050261SIDE
Kontakt
Heidi Fleißner
Siemens AG
Siemensstr. 10
93055 Regensburg
93055 Regensburg
+49 (941) 790-2212