Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens gewinnt zweimal bei Klima-Innovationspreis des Umweltministeriums

„Die Auszeichnung beweist, dass Innovationen für den Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften der richtige Weg sind“, sagte Barbara Kux, Mitglied des Vorstands und Chief Sustainability Officer von Siemens. „Technologische Führerschaft hilft uns, in diesen schweren wirtschaftlichen Zeiten weiterhin erfolgreich zu sein. Unser Umweltportfolio ist 2009 um elf Prozent gewachsen und damit ein wichtiger Stabilitätsfaktor in unserem Geschäft. Mit rund 23 Milliarden Euro macht es knapp ein Drittel unseres Konzernumsatzes aus. Siemens ist damit der weltweit größte Anbieter grüner Produkte und Lösungen.“
„Unsere neue Gasturbine zeigt, dass Klimaschutz und fossile Stromerzeugung keine Gegensätze darstellen“, sagte Michael Süß, CEO der Division Fossil Power Generation von Siemens Energy. „So kann elektrische Energie auch in Zukunft bezahlbar angeboten werden.“ Die Gasturbine ist das Herzstück eines Gas- und Dampfturbinenkraftwerks (GuD) von E.on in Irsching bei Ingolstadt. Die Maschine der Superlative ist mehr als 13 Meter lang, fünf Meter hoch und wiegt mit 444 Tonnen mehr als das derzeit größte Passagierflugzeug der Welt. Die Gasturbine alleine schafft 375 Megawatt (MW) Leistung. Kombiniert mit einer Dampfturbine wird die elektrische Leistung rund 570 MW betragen. Das entspricht dem Strombedarf von rund 3,4 Millionen Personen, also in etwa der Stadt Berlin. Dabei erreicht das Kraftwerk den Weltrekord-Wirkungsgrad von mehr als 60 Prozent, was Umwelt und Klima zugute kommt: Bezogen auf den Emissionsdurchschnitt der weltweiten Stromerzeugung spart jedes neue Kraftwerk dieser Bauart jährlich rund 700.000 Tonnen Kohlendioxid. Das entspricht etwa dem Ausstoß von 350.000 Pkw mit einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern.
Dass auch Verbraucher etwas für den Klimaschutz tun können, zeigt der Geschirrspüler speedMatic. „In den vergangenen 20 Jahren haben wir den Stromverbrauch unserer Geschirrspüler halbiert. Die neuartige Zeolith-Technologie ist ein enormer Effizienzsprung. Diese Geräte brauchen noch einmal 20 Prozent weniger Strom als die bisher sparsamsten Geschirrspüler“, sagte Kurt-Ludwig Gutberlet, Geschäftsführer der BSH Bosch und Siemens Hausgeräte. „Wir sind 2008 als nachhaltigstes Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet worden; hier machen wir konsequent weiter.“ Die weltweit einzigartige Technologie in dem Geschirrspüler nutzt Zeolithe, das sind so genannte Aluminium-Silikate mit einer sehr großen Oberfläche und Hohlräumen, die Wasser aufnehmen können und dabei heiß werden. So wird der Trockenvorgang deutlich schneller und effizienter. Selbst die üblichen Restwasserpfützen in den Vertiefungen von Tassen und Kunststoffbehältern, die sonst immer von Tropfen übersät sind, verschwinden in Sekundenschnelle aufgrund der warmen Luft, die aus den Zeolith-Kügelchen strömt. Beim nächsten Spülgang werden die Minerale wieder regeneriert, indem sie aufgeheizt werden und ihnen dabei die Feuchtigkeit wieder entzogen wird. Die Technologie wird künftig nicht nur in Oberklassespülern, sondern auch im mittleren Preissegment eingesetzt.

Zu dieser Meldung

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern ist auf den Gebieten Industrie und Energie sowie im Gesundheitssektor tätig. Siemens steht seit über 160 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit der größte Anbieter umweltfreundlicher Technologien. Mit rund 23 Milliarden Euro entfällt knapp ein Drittel des Konzernumsatzes auf grüne Produkte und Lösungen. Insgesamt erzielte Siemens im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2009 endete, einen Umsatz von 76,7 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 2,5 Milliarden Euro. Ende September 2009 hatte das Unternehmen weltweit rund 405.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr
Reference Number: AXX20100238d

Kontakt

Norbert Aschenbrenner

Siemens AG

Wittelsbacherplatz 2
80333 München

+49 (89) 636-33438