Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Effiziente Holzbearbeitung digital vernetzt – Siemens auf der Ligna 2019

Neue Steuerung für die Holzbearbeitung
Besonders bei der Steuerung und Automatisierung der einzelnen Wertschöpfungsprozesse besteht in der holzbe- und -verarbeitenden Industrie ein großes Potential für Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen. Anhand eines Bearbeitungszentrums wird die neue offene CNC-Steuerung Sinumerik MC gezeigt, die speziell für Holz-, Glas-, Steinmaschinen und Sondertechnologien der Werkzeugmaschinenindustrie geeignet ist. Durch die neueste Generation des bewährten Sinumerik NC-Kerns gewährleistet sie eine optimale Bewegungsführung für Holzbearbeitungsmaschinen. Gleichzeitig erhöht sich durch die integrierte Simatic-Steuerung S7-1500 Failsafe die Automatisierungsleistung. Dank des Windows 10-Betriebssystems können Maschinenhersteller auch individuelle Software zur Steuerung und Bedienung der Holzbearbeitungsmaschinen einbinden. Durch die Integration eigener Bedienoberflächen sowie die umfangreichen Schnittstellen wird die Sinumerik MC zu einer durchgängigen und offenen Steuerung und lässt sich einfach in vorhandene Maschinenlösungen integrieren. Neu ist außerdem das Engineering über das TIA Portal, das die Engineering Prozesse erleichtert sowie die Fehleranfälligkeit reduziert und so geringere Inbetriebnahmezeiten ermöglicht.
Mit Digitalisierung Produktivität und Flexibilität erhöhen
Beim Messeauftritt stehen die Vorteile der Digitalisierung im Fokus, mit denen sich die Unternehmen der holzverarbeitenden und holzbearbeitenden Branche schnell auf veränderte Kundenbedürfnisse und die zunehmende Individualisierung von Produkten einstellen können.
Auf dem Stand zeigt Siemens einen digitalen Zwilling eines Werkzeugwechslers, mit dem demonstriert wird, wie ein Projekt schon im Vorfeld der Umsetzung als exaktes virtuelles Modell abgebildet werden kann. Dadurch kann der Anwender das Verhalten von Werkstück und Maschine simulieren, die Performance optimieren und Erkenntnisse aus früheren Design- und Produktionserfahrungen umsetzen. So lassen sich die steigenden Anforderungen an die Produktivität und Flexibilität realisieren. Voraussetzung dafür ist die Verbindung von realer und virtueller Welt beispielsweise über das cloudbasierte, offene IoT-Betriebssystem MindSphere, mit dem Maschinenhersteller ihre Maschinen im Einsatz analysieren und so Rückschlüsse für eine kontinuierliche Optimierung erzielen können.

Weiter zeigt Siemens neue HMI Comfort-Panels, den Industrie PC Simatic IPC527G und das hoch performante Servoantriebssystem Sinamics S210 in Verbindung mit den Simotics S-1FK2 Motoren – in der aktuellen 400-Volt-Variante für einen höheren Leistungsbereich bis sieben Kilowatt.

Weitere Informationen zu Siemens auf der Ligna 2019 finden Sie unter http://www.siemens.de/ligna
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 75.000 Mitarbeiter.
Mehr
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr
Reference Number: PR2019050270DIDE

Kontakt

Julia Kauppert

Siemens AG

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg

+49 (911) 895-7958