Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Festspielnacht 2011: Lohengrin für alle und erstmals der Ring für Kinder

Im Rahmen der Bayreuther Festspiele 2011 fördert die Siemens AG als Haupt- und Titelsponsor der Siemens Festspielnacht das ganztägige Public Viewing Programm, um weitere Zielgruppen für die Welt der Oper zu gewinnen. "Mit dem Public Viewing für Kinder sprechen wir die Musikliebhaber von morgen an, zudem fördern wir mit der telegenen Aufführung von Lohengrin die breite Akzeptanz von Richard Wagners Werk", sagte Michael Roßnagl, Leiter des Siemens Kunstprogramms. Seit das Festspielprogramm Richard Wagners Opern eigens für Kinder anbietet, sind die Karten für diese altersgerechten Aufführungen leider allzu schnell ausverkauft. Damit aber noch mehr Kinder und Jugendliche einen Zugang zu Richard Wagners Werk finden, wird auch die Siemens Festspielnacht diesen Programmteil übernehmen und das Public Viewing um die kindgerechte Kurzfassung von "Der Ring des Nibelungen" ergänzen. Die Uraufführung dieser Kinderoper wird zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele 2011 separat aufgeführt und dauert nur rund eineinhalb Stunden.
Diese von Festspielleiterin Katharina Wagner ins Leben gerufene Initiative greift die Siemens Festspielnacht auch in diesem Jahr erneut auf und bringt im Kinderprogramm am Vormittag des 14.8. ab 11 Uhr eine Aufzeichnung dieser aktuellen Premiere gratis auf den Bayreuther Festplatz. Das gemeinsame Open-Air-Erlebnis, das im Vorjahr tausende Kinder samt Eltern anlockte, dürfte dadurch seine Beliebtheit gerade bei jungen Familien mit schulpflichtigen Kindern weiter steigern. Denn mittags startet gleich nebenan die Neuauflage des so genannten Wagner Erlebnisparcours für die jüngsten Opernliebhaber auf dem Platz. Die künftigen Wagner-Fans sollen hier selbst zu Theaterakteuren werden und hinter die Kulissen einer Theaterproduktion sehen. Schminken, Malen, Basteln und Komponieren gehören zum kreativen Angebot. "Mit dem Public Viewing für Kinder und seinem künstlerischen Rahmenprogramm möchten wir, dass junge Menschen spielerisch das Werk Richard Wagners entdecken, damit sie sich für klassische Musik begeistern und erkennen, wie spannend die Opernwelt ist", so Roßnagl.
Am Nachmittag des 14. August können ab 16 Uhr wieder mehrere zehntausend Zuschauer - nach einer Einführung in den von Hans Neuenfels inszenierten Lohengrin - der Live-Übertragung eines der Höhepunkte bei den letztjährigen Bayreuther Festspielen beiwohnen - und dies in der typisch ungewungenen Atmosphäre der Siemens Festspielnacht in Bayreuth. Auf der neuen, rund 90 m2 großen LED-Bildwand dürfte diese Opernaufführung mit ihrer ausgeprägt telegenen Wirkung selbst unerfahrene Opernfreunde beeindrucken. Viele Kritiker loben die sinnliche und markante Regieleistung Neuenfels bei dieser Lohengrin-Premiere, die sicher durch eine entsprechend medial überzeugende Bildregie umgesetzt wird.
Wer es persönlich nicht bis nach Bayreuth schafft, der kann die Siemens Festspielnacht unter www.siemens.com/festspielnacht im Internet nutzen. Mit dem Live-Webstream der Siemens AG können Opernliebhaber aus der ganzen Welt gegen eine Gebühr von knapp 15 Euro an der Festspielaufführung von Wagners Lohengrin online teilhaben und einen Mitschnitt davon sogar noch einmal später genießen.
Mehr Informationen und Pressefotos sind verfügbar unter www.siemens.com/presse/festspielnacht
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern ist auf den Gebieten Industrie und Energie sowie im Gesundheitssektor tätig. Siemens steht seit über 160 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit der größte Anbieter umweltfreundlicher Technologien. Mehr als ein Drittel des Konzernumsatzes entfällt auf grüne Produkte und Lösungen. Insgesamt erzielte Siemens im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2010 endete, auf fortgeführter Basis (ohne Osram und Siemens IT Solutions and Services) einen Umsatz von 69 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,3 Milliarden Euro. Ende September 2010 hatte das Unternehmen auf dieser fortgeführten Basis weltweit rund 336.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Karlheinz Groebmair

Siemens AG

Wittelsbacherplatz 2
80333 München

+49 (89) 636-35181