[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Press Event31. August 2017,
aktualisiert am31. August 2017Siemens AG / Smart InfrastructureWildpoldsried
Erfolgreicher Inselnetzversuch als Meilenstein für Energiewendeprojekt
Wildpoldsried, 31. August 2017
Save the date2017-08-31T00:00:00Europe/Parisuse-titleErfolgreicher Inselnetzversuch als Meilenstein für EnergiewendeprojektSiemens demonstriert erfolgreich mit Projektpartnern ersten Inselnetzbetrieb nur mit erneuerbarer EnergieerzeugungUnterbrechungsfreier, stabiler Netzbetrieb dank MicrogridStrompioniere in Wildpoldsried, AllgäuRegionale Erkenntnisse von weltweiter TragweiteWildpoldsried
Die Anforderungen an Stromnetze wachsen, je mehr Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt und eingespeist wird. Siemens-Experten ist es zusammen mit Partnerunternehmen nun gelungen, in Wildpoldsried ein örtliches Netz vom öffentlichen abzukoppeln und die Bewohner unterbrechungsfrei mit Strom aus Erneuerbaren zu versorgen. Für den kleinen Ort ist dieser erfolgreiche Inselnetzversuch ein Meilenstein, für die Energiewende in Deutschland und die Dekarbonisierung weltweit setzt er ein Ausrufezeichen.
Save the date2017-08-31T00:00:00Europe/Parisuse-titleErfolgreicher Inselnetzversuch als Meilenstein für EnergiewendeprojektSiemens demonstriert erfolgreich mit Projektpartnern ersten Inselnetzbetrieb nur mit erneuerbarer EnergieerzeugungUnterbrechungsfreier, stabiler Netzbetrieb dank MicrogridStrompioniere in Wildpoldsried, AllgäuRegionale Erkenntnisse von weltweiter TragweiteWildpoldsried
Die Anforderungen an Stromnetze wachsen, je mehr Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt und eingespeist wird. Siemens-Experten ist es zusammen mit Partnerunternehmen nun gelungen, in Wildpoldsried ein örtliches Netz vom öffentlichen abzukoppeln und die Bewohner unterbrechungsfrei mit Strom aus Erneuerbaren zu versorgen. Für den kleinen Ort ist dieser erfolgreiche Inselnetzversuch ein Meilenstein, für die Energiewende in Deutschland und die Dekarbonisierung weltweit setzt er ein Ausrufezeichen.
Siemens-Experten ist es gelungen, in Wildpoldsried ein örtliches Stromnetz vom öffentlichen abzukoppeln. Ein wichtiger Schritt, um die Energiewende voranzubringen. In fünf Schritten demonstrierten sie, wie sich das örtliche Netz "per Knopfdruck" auf Inselbetrieb schalten lässt.
Wildpoldsried ist eine besondere Ortschaft. Über das ganze Jahr gesehen erzeugt sie sieben Mal so viel Energie wie sie selbst verbraucht. Und das nur aus erneuerbaren Energiequellen. Der Inselnetzversuch war erfolgreich und hat gezeigt, dass sich das örtliche Netz unterbrechungsfrei auf autarken Betrieb schalten lässt.
Die kleine Gemeinde im Allgäu eignet sich besonders gut für einen solchen Pionierversuch. Hier experimentieren die Energiepioniere von Siemens und den Partnerfirmen bereits seit Jahren, wie ein intelligentes Stromnetz der Zukunft, ein so genanntes Smart Grid, aussehen kann. Solche Netze können dank intelligenter Steuerung und Energiespeicherung die volatile Erzeugung und den Verbrauch ausbalancieren und ermöglichen somit einen stabilen Netzbetrieb. Bereits seit 2011 hat Siemens in den Forschungsprojekten Irene und IREN2 gemeinsam mit den Partnern Allgäuer Überlandwerk AG, ID.KOM, RWTH Aachen und Hochschule Kempten ein solches Smart Grid in der Gemeinde Wildpoldsried im bayerischen Allgäu aufgebaut und erprobt. Der Inselnetzversuch war nun der Höhepunkt der mehrjährigen Forschung und Erprobung.
Je nach Sonnenschein muss die Lithium-Ionen-Batterie entweder überschüssigen Strom zwischenspeichern oder bei Bedarf abgeben. Sie hat eine Maximalleistung von 300 Kilowatt und eine Kapazität von 138 Kilowattstunden.
Experten von Siemens gelang es gemeinsam mit Partnern aus der Industrie und der Wissenschaft, am Beispiel Wildpoldsried die Inselnetzfähigkeit des örtlichen Stromnetzes zu demonstrieren. Solche autarken Netze helfen, eine gesicherte Stromversorgung auch bei Störungen wie Sturm oder Überflutung zu garantieren. Zu Beginn initiierten die Experten bewusst einen Stromausfall, die Lichter im betroffenen Niederspannungsnetzabschnitt gingen aus. Anschließend stellten sie die Stromversorgung wieder her, und zwar als lokales Inselnetz.
Experten von Siemens gelang es gemeinsam mit Partnern aus der Industrie und der Wissenschaft, am Beispiel Wildpoldsried die Inselnetzfähigkeit des örtlichen Stromnetzes zu demonstrieren. Solche autarken Netze helfen, eine gesicherte Stromversorgung auch bei Störungen wie Sturm oder Überflutung zu garantieren. Zu Beginn initiierten die Experten bewusst einen Stromausfall, die Lichter im betroffenen Niederspannungsnetzabschnitt gingen aus. Anschließend stellten sie die Stromversorgung wieder her, und zwar als lokales Inselnetz.