Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release14 octobre 2025Smart InfrastructureVélizy
SICHARGE FLEX : Siemens révèle une technologie de recharge de toute nouvelle génération, et ouvre la voie au Système de Charge Mégawatt.
Siemens a annoncé le
lancement de la gamme SICHARGE FLEX, un système de recharge distribué pour
véhicules électriques de nouvelle génération, qui se caractérise par sa
flexibilité, sa fiabilité, sa rentabilité et son adaptabilité à divers cas
d'utilisation. Modulaire, évolutif et polyvalent, le système SICHARGE FLEX témoigne
du rôle de pionnier que Siemens entend jouer dans le domaine des infrastructures
intelligentes, afin d’œuvrer à la transition vers la mobilité électrique dans
le monde.
Alors que la demande en infrastructures de recharge robustes et efficientes pour véhicules électriques ne cesse de croître, le système SICHARGE FLEX s’affirme comme une solution polyvalente capable de s’adapter à de nombreuses applications, qu'il s'agisse de recharge en dépôt, ou de recharge en stations sur routes. SICHARGE FLEX constitue une solution de recharge dynamique et modulaire, assurant une performance optimale, et pérennisant les investissements engagés pour les opérateurs de charge, les gestionnaires de flottes et les entreprises.
La puissance requise délivrée au bon point de charge et au bon moment.
Le système SICHARGE FLEX répartit en dynamique l'énergie entre les différents points de recharge, à la bonne puissance et au bon moment. Cette technologie offre une large plage de puissance, de 480 kW à plus de 1,68 MW, et affecte la puissance par tranches de 80 à 120 kW. Il assure ainsi une distribution optimale et efficace de l'énergie, exactement là où elle est nécessaire.
La prise en charge des normes de recharge CCS (Combined Charging System) et MCS (Megawatt Charging System) permet de fournir un mix jusqu’à 6 points de charge CCS 500 A, et 4 points haute puissance MCS jusqu'à 1 500 A.
Le système bénéficie d'une densité de puissance inégalée dans le secteur, permettant une charge de grande capacité dans un espace réduit, avec les points de charge (colonnes Dispenser) qui peuvent être placées jusqu'à 300 mètres de l'armoire électrique centrale.
Une technologie porteuse d’avenir et une innovation axée sur les besoins des utilisateurs
Conçue pour sa facilité d’utilisation et sa fiabilité sur le long terme, la gamme SICHARGE FLEX répond de manière optimale aux besoins des utilisateurs en simplifiant l'installation et la maintenance. Elle s'intègre de manière transparente aux écosystèmes eMobility existants de Siemens. La solution de supervision et de gestion basée sur le cloud Sifinity Control offre aux opérateurs une parfaite visibilité et un contrôle à distance de leurs infrastructures de recharge, optimisant ainsi la disponibilité et l’efficacité opérationnelle des installations. Elle permet une configuration complète, de l'installation à la personnalisation de l'affichage, adaptée aux besoins spécifiques sur le terrain.
Pour les opérateurs de recharge de véhicules électriques, l'intégration à la solution de gestion intelligente de l'énergie DepotFinity permet d’optimiser la recharge de la flotte, même lorsque la capacité du réseau est limitée, évitant ainsi des investissements coûteux pour mettre à niveau l'infrastructure existante. Associée à la distribution dynamique de l'énergie, cette solution de gestion intelligente de l'énergie réduit le coût total de possession tout en assurant la rentabilité de l’exploitation de la flotte.
Accueil enthousiaste sur le marché et confiance des clients
Avant même son lancement sur le marché, le système SICHARGE FLEX a suscité un engouement parmi les acteurs clés du secteur. OMV, opérateur de bornes de recharge de premier plan basé à Vienne, et qui exploite des stations de charge en Autriche, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie et en Hongrie, a déjà passé une commande pour le système SICHARGE FLEX. OMV a retenu le site de Kufstein, en Autriche, lieu stratégique sur l’axe routier A12 reliant l'Allemagne et l'Italie, pour une première installation à destination des poids lourds.
Disponibilité
SICHARGE FLEX a été officiellement lancé lors du salon Busworld 2025 à Bruxelles (salon dédié au transport collectif de voyageurs sur route), où les participants ont pu découvrir ses caractéristiques innovantes. Le produit sera disponible à l'achat en 2026. Siemens eMobility entend accompagner les clients à déployer cette solution de recharge novatrice dans diverses applications, notamment dans les entreprises de transport/logistique, les CPO (opérateurs de bornes de recharge) et les OEM (équipementiers).
« Le lancement de la technologie SICHARGE FLEX est une étape importante pour développer l’électromobilité et accompagner nos clients vers la décarbonation du transport », a déclaré Olivier Delassus, Directeur Général de la Business Unit eMobility chez Siemens Smart Infrastructure.
« Cette solution incarne notre vision d'un avenir où la recharge des véhicules électriques n'est pas seulement rapide et fiable. Il s’agit ainsi d’assurer une intégration du système de recharge en toute transparence, avec une efficacité maximale. SICHARGE FLEX permet à nos clients de faire évoluer leurs sites d’exploitation, d’optimiser leur consommation d'énergie et de contribuer à un monde électrifié, plus propre. »
Alors que la demande en infrastructures de recharge robustes et efficientes pour véhicules électriques ne cesse de croître, le système SICHARGE FLEX s’affirme comme une solution polyvalente capable de s’adapter à de nombreuses applications, qu'il s'agisse de recharge en dépôt, ou de recharge en stations sur routes. SICHARGE FLEX constitue une solution de recharge dynamique et modulaire, assurant une performance optimale, et pérennisant les investissements engagés pour les opérateurs de charge, les gestionnaires de flottes et les entreprises.
La puissance requise délivrée au bon point de charge et au bon moment.
Le système SICHARGE FLEX répartit en dynamique l'énergie entre les différents points de recharge, à la bonne puissance et au bon moment. Cette technologie offre une large plage de puissance, de 480 kW à plus de 1,68 MW, et affecte la puissance par tranches de 80 à 120 kW. Il assure ainsi une distribution optimale et efficace de l'énergie, exactement là où elle est nécessaire.
La prise en charge des normes de recharge CCS (Combined Charging System) et MCS (Megawatt Charging System) permet de fournir un mix jusqu’à 6 points de charge CCS 500 A, et 4 points haute puissance MCS jusqu'à 1 500 A.
Le système bénéficie d'une densité de puissance inégalée dans le secteur, permettant une charge de grande capacité dans un espace réduit, avec les points de charge (colonnes Dispenser) qui peuvent être placées jusqu'à 300 mètres de l'armoire électrique centrale.
Une technologie porteuse d’avenir et une innovation axée sur les besoins des utilisateurs
Conçue pour sa facilité d’utilisation et sa fiabilité sur le long terme, la gamme SICHARGE FLEX répond de manière optimale aux besoins des utilisateurs en simplifiant l'installation et la maintenance. Elle s'intègre de manière transparente aux écosystèmes eMobility existants de Siemens. La solution de supervision et de gestion basée sur le cloud Sifinity Control offre aux opérateurs une parfaite visibilité et un contrôle à distance de leurs infrastructures de recharge, optimisant ainsi la disponibilité et l’efficacité opérationnelle des installations. Elle permet une configuration complète, de l'installation à la personnalisation de l'affichage, adaptée aux besoins spécifiques sur le terrain.
Pour les opérateurs de recharge de véhicules électriques, l'intégration à la solution de gestion intelligente de l'énergie DepotFinity permet d’optimiser la recharge de la flotte, même lorsque la capacité du réseau est limitée, évitant ainsi des investissements coûteux pour mettre à niveau l'infrastructure existante. Associée à la distribution dynamique de l'énergie, cette solution de gestion intelligente de l'énergie réduit le coût total de possession tout en assurant la rentabilité de l’exploitation de la flotte.
Accueil enthousiaste sur le marché et confiance des clients
Avant même son lancement sur le marché, le système SICHARGE FLEX a suscité un engouement parmi les acteurs clés du secteur. OMV, opérateur de bornes de recharge de premier plan basé à Vienne, et qui exploite des stations de charge en Autriche, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie et en Hongrie, a déjà passé une commande pour le système SICHARGE FLEX. OMV a retenu le site de Kufstein, en Autriche, lieu stratégique sur l’axe routier A12 reliant l'Allemagne et l'Italie, pour une première installation à destination des poids lourds.
Disponibilité
SICHARGE FLEX a été officiellement lancé lors du salon Busworld 2025 à Bruxelles (salon dédié au transport collectif de voyageurs sur route), où les participants ont pu découvrir ses caractéristiques innovantes. Le produit sera disponible à l'achat en 2026. Siemens eMobility entend accompagner les clients à déployer cette solution de recharge novatrice dans diverses applications, notamment dans les entreprises de transport/logistique, les CPO (opérateurs de bornes de recharge) et les OEM (équipementiers).
« Le lancement de la technologie SICHARGE FLEX est une étape importante pour développer l’électromobilité et accompagner nos clients vers la décarbonation du transport », a déclaré Olivier Delassus, Directeur Général de la Business Unit eMobility chez Siemens Smart Infrastructure.
« Cette solution incarne notre vision d'un avenir où la recharge des véhicules électriques n'est pas seulement rapide et fiable. Il s’agit ainsi d’assurer une intégration du système de recharge en toute transparence, avec une efficacité maximale. SICHARGE FLEX permet à nos clients de faire évoluer leurs sites d’exploitation, d’optimiser leur consommation d'énergie et de contribuer à un monde électrifié, plus propre. »
Télécharger le
Les photos sont disponibles
En savoir plus sur
Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un écosystème toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète. Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse) emploie environ 78 500 personnes dans le monde.