Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Lehdistötiedote17 June 2026Siemens AGMunich
Siemens fait passer l’IA appliquée au monde physique à un niveau supérieur grâce à deux nouvelles capacités de l’Eigen Engineering Agent
Une IA industrielle qui ne se contente pas de donner des conseils, mais qui agit
La plupart des assistants IA génèrent des suggestions. L’Eigen Engineering Agent se charge de tout : il planifie, exécute et valide de bout en bout les tâches d’ingénierie en automatisation industrielle. Il comprend le projet, développe le logiciel de commande, configure le système, et peaufine son travail jusqu’à ce qu’il réponde aux critères de qualité définis. Cela permet aux ingénieurs en automatisation de se concentrer sur les décisions au niveau du système.
L’Eigen Engineering Agent fonctionne en tandem avec TIA Portal, la plateforme logicielle d’ingénierie de Siemens, et fait partie de la gamme Siemens Xcelerator.
Des gains de productivité tangibles
Plus de 100 entreprises réparties dans 19 pays utilisent l’Eigen Engineering Agent, notamment ANDRITZ Metals (Autriche), CASMT (Chine) et Prism Systems (États-Unis). Cet outil facilite les tâches d’ingénierie courantes telles que la programmation des automates programmables (PLC), la visualisation d’interfaces homme-machine (HMI) et la configuration d’appareils, avec à la clé des gains tangibles :
- Une exécution des flux de travail 2 à 5 fois plus rapide que les méthodes manuelles
- Jusqu’à 50 % de gain d’efficacité en ingénierie
- Amélioration de 80 % de la qualité globale de la solution.
« L’Eigen Engineering Agent montre ce que l’IA peut apporter au-delà du monde numérique », a déclaré Peter Koerte, membre du Directoire de Siemens AG et directeur de la technologie et de la stratégie de l’entreprise. « Il permet aux entreprises de gagner jusqu’à 50 % en efficacité dans les travaux d’ingénierie complexes, tout en rendant les résultats plus fiables. L’Eigen Engineering Agent est la solution idéale pour construire les machines, les usines et les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de la vie quotidienne – et c’est à cela que ressemble la véritable valeur ajoutée de l’IA dans le monde physique. »
Grâce à ses nouvelles capacités (intégration ECAD et génération de projets conformes aux normes), l’Eigen Engineering Agent prend désormais mieux en compte le contexte qui précède le développement logiciel proprement dit, notamment la topologie matérielle, la structure de la machine et l’intention technique. Ces capacités permettent à l’Eigen Engineering Agent de s’imposer à un stade plus en amont du cycle de vie de l’automatisation, aidant ainsi les ingénieurs à partir directement du système tel qu’il a été conçu, plutôt que de devoir commencer par des tâches de configuration manuelles.
Intégration ECAD : combler l’écart entre la conception électrique et le code d’automatisation
Aujourd’hui, l’ingénierie électrique et l’ingénierie en automatisation se déroulent en parallèle, en utilisant des outils différents et des méthodes différentes pour décrire une même machine. Les ingénieurs électriciens conçoivent le câblage et le matériel à l’aide d’outils ECAD. Les ingénieurs en automatisation programment ensuite le fonctionnement de la machine à l’aide de balises, de blocs fonctionnels et d’une logique de commande. À l’heure actuelle, la conversion d’un format à l’autre se fait manuellement : les ingénieurs retapent des listes d’appareils, corrigent les noms qui ne correspondent pas, et repèrent les modifications matérielles apportées en dernier lieu, ce qui prend du temps et entraîne des erreurs.
L’Eigen Engineering Agent lit les fichiers de conception électrique dans des formats couramment utilisés, notamment XML et AML. Il détecte les incohérences, les résout ou les signale, ajoute des appareils au projet dans TIA Portal, configure les connexions, et génère des balises d’automate basées sur la topologie matérielle réelle. Il en résulte un démarrage plus rapide et plus efficace pour chaque projet et logiciel, grâce à une conception électrique conforme à l’état réel.
De la description de la machine à un projet conforme aux normes
Chaque nouveau projet d’automatisation commence de la même manière. Les ingénieurs décomposent la machine en sous-ensembles, nomment les modules, organisent les données, et définissent comment la machine passe d’un état à l’autre. Même des équipes expérimentées passent de nombreux jours sur cette étape avant de pouvoir écrire la moindre ligne de code de contrôle, et le recrutement de nouveaux employés prend plus de temps.
L’Eigen Engineering Agent transforme désormais les descriptions de machines en projets conformes aux normes en seulement quelques minutes. Les ingénieurs décrivent la machine en termes simples : ses stations, ses dispositifs et son fonctionnement. L’agent génère un projet complet conforme au Siemens Automation Framework, le guide de bonnes pratiques de Siemens pour la structuration des projets TIA Portal. Le projet s’ouvre directement dans TIA Portal, prêt à être développé.« Les équipes d’ingénieurs perdent du temps entre la conception électrique et le développement logiciel, ainsi qu’entre la connaissance des bonnes pratiques et leur mise en oeuvre », a déclaré Vasi Philomin, Vice-Président exécutif et Responsable des Données et de l’IA chez Siemens. « Grâce à ces nouvelles capacités, l’Eigen Engineering Agent intègre la topologie matérielle, la structure du système et l’intention technique dans le flux de travail d’automatisation. Cela permet aux ingénieurs en automatisation de partir d’un projet qui reflète déjà le système qu’ils doivent automatiser tout en leur libérant du temps pour les tâches essentielles.»
Ces deux capacités sont incluses dans l’abonnement standard à l’Eigen Engineering Agent, sans frais supplémentaires.
Pour plus d’informations sur l’Eigen Engineering Agent, veuillez consulter www.siemens.com/eigen-engineering-agent.
Ce communiqué de presse et une photo de presse sont disponibles à l’adresse : https://sie.ag/vCCzB
Télécharger le communiqué de presse
Links
Siemens AG (Berlin and Munich) est une entreprise technologique de premier plan dont l’activité est ciblée sur les secteurs de l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé. Développer des technologies capables d’améliorer le quotidien de chacun, telle est la mission de l’entreprise. En œuvrant à la convergence du monde numérique et du monde réel, Siemens permet à ses clients d’accélérer la transformation digitale et la durabilité de leurs activités. Il s’agit ainsi de rendre les usines plus efficientes, les villes plus agréables à vivre et le transport plus durable. Acteur majeur dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée à l’industrie, Siemens s’appuie sur sa solide expertise pour intégrer l’IA, y compris l’IA générative, à des applications réelles et développe des solutions d’IA à valeur ajoutée pour ses clients dans tous les secteurs. Fournisseur de premier plan de technologies médicales, Siemens Healthineers, filiale cotée en bourse dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, contribue à façonner l’innovation dans la santé. Pour chacun. Où qu’il soit. Durablement.
Au titre de l’exercice 2025, clos le 30 septembre 2025, le groupe Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 78,9 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 10,4 milliards d’euros. Au 30 septembre 2025, l’entreprise employait près de 318 000 personnes à l’échelle mondiale, dans le périmètre de ses activités poursuivies. Pour plus d’informations, consultez le site de l’entreprise à l’adresse : www.siemens.com.