[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/de\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/de\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/de","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Communiqué de presse18 October 2024Siemens AGHamburg
Siemens-Niederlassung Hamburg bleibt am Traditionsstandort in
St. Georg
Mietvertrag mit Eigentümer Quantum vorzeitig verlängert
Denkmalgeschützte Immobilie wird ESG-konform modernisiert
Bereits seit 1957 ist die Hamburger Niederlassung der Siemens
AG am Lindenplatz im Stadtteil St. Georg ansässig. Nun haben sich die Siemens
AG und das Hamburger Immobilienunternehmen Quantum vorzeitig auf eine
langfristige Mietvertragsverlängerung geeinigt. Im Zuge dieser Entscheidung
wird das unter Denkmalschutz stehende Gebäude in den kommenden Jahren unter
Nachhaltigkeitsaspekten umfangreich saniert.
Mietvertrag mit Eigentümer Quantum vorzeitig verlängert
Denkmalgeschützte Immobilie wird ESG-konform modernisiert
Bereits seit 1957 ist die Hamburger Niederlassung der Siemens
AG am Lindenplatz im Stadtteil St. Georg ansässig. Nun haben sich die Siemens
AG und das Hamburger Immobilienunternehmen Quantum vorzeitig auf eine
langfristige Mietvertragsverlängerung geeinigt. Im Zuge dieser Entscheidung
wird das unter Denkmalschutz stehende Gebäude in den kommenden Jahren unter
Nachhaltigkeitsaspekten umfangreich saniert.
Die Siemens-Niederlassung am Lindenplatz im Hamburger Stadtteil St. Georg. Der denkmalgeschützte Gebäudekomplex aus den 1950er Jahren wird nun im Zuge der Mietvertragsverlängerung umfassend ESG-konform modernisiert.
„Wir freuen uns, unsere Geschichte in Hamburg am Lindenplatz
2 fortzuschreiben und das in bald noch moderneren Büros, exakt auf unsere
Anforderungen zugeschnitten. Die Siemens AG hat sich verpflichtet, die von ihr
genutzten Immobilien bis zum Jahr 2030 vollständig klimaneutral zu betreiben.
Um dieses Ziel künftig auch in unserem denkmalgeschützten Gebäude am
Lindenplatz zu erreichen, konnten wir uns mit dem Eigentümer und Vermieter auf
umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen verständigen. Selbstverständlich wird
dabei modernste Gebäudetechnik aus dem Portfolio unseres Geschäftsgebietes
Smart Infrastructure zum Einsatz kommen. Die Entscheidung mit unserer
Niederlassung am Lindenplatz zu bleiben ist auch ein klares Bekenntnis zum
Wirtschaftsstandort Hamburg“, sagt Sonja Neubert, Leiterin des Betriebes und
Sprecherin der Siemens-Niederlassung Hamburg.
Das zentral am Berliner Tor gelegene Objekt wurde 1955
errichtet, 1957 von der Siemens AG bezogen und bereits in den Jahren 2004 bis
2006 umfassend saniert.
Quantum hatte die Büroimmobilie im Jahr 2018 für einen Fonds
der VGH Versicherungen erworben. Die jetzige Projektierung sieht eine
umfangreiche Modernisierung der Büroflächen im New Work Design für die künftig
rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort der Niederlassung vor.
Eine denkmalschutzkonforme Erneuerung und Dämmung der Fassade ist ebenfalls
geplant. Zusätzlich wird die Attraktivität und Aufenthaltsqualität der
Immobilie durch die Neugestaltung des Innenhofs und des Haupteingangsbereichs gesteigert.
Auch das Parkhaus wird begrünt sowie eine E-Ladestruktur installiert.
„Die Flächen werden den heutigen Ansprüchen des Mieters und
zukünftigen ESG-Anforderungen entsprechend hergerichtet. Die Reduzierung der
CO₂-Emissionen von Gebäuden zur Erreichung der Vorgaben des Pariser
Klimaschutzabkommens ist ein wichtiges Ziel von Quantum. Mit der Projektierung
wurde bereits begonnen und wir planen, die umfangreichen Maßnahmen im Jahr 2027
abzuschließen. Während der gesamten, in Abschnitten erfolgenden Bauphase wird
die Siemens AG am Standort bleiben“, sagt Arndt Buchwald, Geschäftsführer von
Quantum.
„Auch wir freuen uns, den Mietvertrag vorzeitig verlängert zu
haben und gemeinsam mit dem Mieter über die Zukunft der Immobile zu
entscheiden. Die Sicherung langfristiger Mieterträge in Verbindung mit
Nachhaltigkeit ist ein sehr gutes Signal und starkes Commitment zur Umsetzung
unserer Anlagestrategie“, ergänzt Hanno Wolfensberger, Leiter Immobilien und
Beteiligungen der VGH Versicherungen.
Die Unterzeichnung des Mietvertrags unterstreicht die
Bedeutung des Standorts in der langjährigen Geschichte von Siemens in der
Region und ist gleichzeitig ein langfristiges Bekenntnis. Seit der
Firmengründung 1847 ist Siemens in der Freien und Hansestadt geschäftlich
aktiv. Die Niederlassung wurde 1898 gegründet und ist seit 1957 in dem seit
einigen Jahren denkmalgeschützten Gebäude am Lindenplatz im Stadtteil St. Georg
ansässig. Insgesamt beschäftigt die Siemens AG rund 850 Menschen in der
Hansestadt, davon rund 70 Auszubildende im Ausbildungszentrum am Standort Rothenburgsort.
Die eigenständig börsengelistete Schwestergesellschaft Siemens Energy AG
belegt darüber hinaus größere Büroflächen im Berliner Tor Center in
unmittelbarer Nachbarschaft der Niederlassung am Lindenplatz und beschäftigt in
der Hansestadt etwa weitere 2.000 Menschen.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft des Gesundheitswesens gestaltet. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 305.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Die unabhängige Quantum Immobilien AG steht seit der Gründung im Jahr 1999 für zukunftsweisende Projekt-entwicklung, attraktive institutionelle Anlageprodukte und ganzheitliches Management von Immobilieninvestments. Im Fokus der Aktivitäten stehen europäische Metropolregionen. Die Projektentwicklung realisiert sowohl eigene Projekte als auch Joint Venture Entwicklungen als Dienstleister. Dabei stehen die Assetklassen Büro, Einzelhandel und Wohnen im Vordergrund. Ein besonderes Augenmerk liegt neben dem Neubau auf großen innerstädtischen Redevelopments. Realisiert wurden bereits Immobilienprojekte mit einem Volumen von ca. 5,2 Mrd. Euro. Über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft bietet Quantum maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren an, etwa Immobilien-Spezialfonds oder alternative Investmentprodukte. Die Assets under Management belaufen sich auf ca. 12,0 Mrd. Euro.