Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release24 mei 2019Siemens AGErlangen
Siemens presenteert de volgende fase van de digitale transformatie van werktuigmachines
Sinumerik ONE: de digital native CNC voor werktuigmachines
Met de presentatie van de nieuwe CNC-generatie Sinumerik ONE op EMO introduceert Siemens het kernelement dat essentieel is voor de digitale transformatie van werktuigmachines. Als digital native werkt de nieuwe controller met de Create MyVirtualMachine-software om de machinecontroller en de bijbehorende digital twin op basis van één engineeringsysteem te creëren en draagt hij bij tot de naadloze integratie van hardware en software. “Sinumerik ONE is het kernelement voor de globale transformatie van de sector van de werktuigmachines en voor de toekomstbestendige productie in een sector die steeds meer digitaliseert. Met zijn naadloze interactie tussen de virtuele en reële portfolio stelt Sinumerik ONE machinebouwers en machinegebruikers in staat om de time-to-market aanzienlijk te verminderen en de machineprestaties te verbeteren”, legt Uwe Ruttkamp, Head of Machine Tool Systems van de Motion Control Business Unit, uit.
Met de presentatie van de nieuwe CNC-generatie Sinumerik ONE op EMO introduceert Siemens het kernelement dat essentieel is voor de digitale transformatie van werktuigmachines. Als digital native werkt de nieuwe controller met de Create MyVirtualMachine-software om de machinecontroller en de bijbehorende digital twin op basis van één engineeringsysteem te creëren en draagt hij bij tot de naadloze integratie van hardware en software. “Sinumerik ONE is het kernelement voor de globale transformatie van de sector van de werktuigmachines en voor de toekomstbestendige productie in een sector die steeds meer digitaliseert. Met zijn naadloze interactie tussen de virtuele en reële portfolio stelt Sinumerik ONE machinebouwers en machinegebruikers in staat om de time-to-market aanzienlijk te verminderen en de machineprestaties te verbeteren”, legt Uwe Ruttkamp, Head of Machine Tool Systems van de Motion Control Business Unit, uit.
Sinumerik ONE beschikt over krachtige hard- en software om een digital twin te creëren. Zo kunnen machineproducenten hun ontwikkelings- en machineprocessen volledig virtualiseren. Deze virtualisatie kan worden gebruikt om processen aanzienlijk te versnellen en daardoor de time-to-market aanzienlijk te verminderen, met behoud van een hoge kwaliteit. Machinegebruikers profiteren op hun beurt van een aanzienlijk snellere inbedrijfstelling door het gebruik van de digital twin. Ze kunnen ook sneller instellingen invoeren, onderdelen in de virtuele omgeving laten werken en de prestaties tijdens de productie verbeteren. Er kunnen ook opleidingen worden georganiseerd los van de eigenlijke machine.
Highlight Showcase: additieve productie met de nieuwe Sinumerik ONE
Bezoekers van EMO zullen de Sinumerik ONE live kunnen ervaren op onze Highlight Showcases. Een van de voorbeelden op de Siemens-stand is van Beam, de eerste machinebouwer die een Sinumerik ONE heeft geïnstalleerd in zijn machine voor additieve productie, Modulo 250. Beam is een toonaangevende wereldwijde producent van machines voor gerichte energiedepositie (Directed Energy Deposition of DED). In vergelijking met andere additieve productietechnologieën is DED bijzonder indrukwekkend in termen van hoge opbouwcijfers, toepassingen met meerdere materialen en gerichte materiaaldepositie in de proceszone. Bezoekers van EMO kunnen ’s werelds eerste additieve productiemachine met Sinumerik ONE bekijken en zien hoe de processimulatie van de materiaalorder op de machine wordt weergegeven in het NX Virtual Machine-softwarepakket in de gebruikelijke DED NX CAM-omgeving.
Bezoekers van EMO zullen de Sinumerik ONE live kunnen ervaren op onze Highlight Showcases. Een van de voorbeelden op de Siemens-stand is van Beam, de eerste machinebouwer die een Sinumerik ONE heeft geïnstalleerd in zijn machine voor additieve productie, Modulo 250. Beam is een toonaangevende wereldwijde producent van machines voor gerichte energiedepositie (Directed Energy Deposition of DED). In vergelijking met andere additieve productietechnologieën is DED bijzonder indrukwekkend in termen van hoge opbouwcijfers, toepassingen met meerdere materialen en gerichte materiaaldepositie in de proceszone. Bezoekers van EMO kunnen ’s werelds eerste additieve productiemachine met Sinumerik ONE bekijken en zien hoe de processimulatie van de materiaalorder op de machine wordt weergegeven in het NX Virtual Machine-softwarepakket in de gebruikelijke DED NX CAM-omgeving.
Nieuwe edgetoepassing: AnalyzeMyWorkpiece/Monitor
Met AnalyzeMyWorkpiece/Monitor breidt Siemens zijn softwareportfolio voor werkstukkwaliteit uit. De nieuwe edgetoepassing maakt het mogelijk om de productie van werkstukken in werktuigmachines voortdurend op te volgen. Een hele reeks meetwaarden wordt met hoge frequentie en zonder feedback van de machine verkregen en voortdurend vergeleken met een referentiemodel. Daarom kan AnalyzeMyWorkpiece/Monitor worden gebruikt om de werkstukkwaliteit te optimaliseren, zelfs tijdens het productieproces.
Met AnalyzeMyWorkpiece/Monitor breidt Siemens zijn softwareportfolio voor werkstukkwaliteit uit. De nieuwe edgetoepassing maakt het mogelijk om de productie van werkstukken in werktuigmachines voortdurend op te volgen. Een hele reeks meetwaarden wordt met hoge frequentie en zonder feedback van de machine verkregen en voortdurend vergeleken met een referentiemodel. Daarom kan AnalyzeMyWorkpiece/Monitor worden gebruikt om de werkstukkwaliteit te optimaliseren, zelfs tijdens het productieproces.
Dit persbericht met persfoto is beschikbaar op www.siemens.com/press/PR2019050244DIEN
Meer informatie over Siemens op EMO 2019 vindt u op www.siemens.com/press/emo68 en www.siemens.com/emo
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met het Digital Enterprise-portfolio biedt DI bedrijven van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten voor de integratie en digitalisering van de volledige waardeketen. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij de verhoging van hun productiviteit en flexibiliteit. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 75.000 medewerkers in dienst.
Contact
Katharina Lamsa
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7975