Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release21 januari 2021Siemens MobilityBerlijn
RRX-vloot compleet: tijdige levering van de 84e en laatste trein door Siemens Mobility
De vooruitstrevende
dubbeldekkers, die dit jaar de Duitse Mobiliteitsaward in de wacht sleepten,
worden onderhouden in het Siemens Mobility Digital Service Center in Dortmund
zodat ze nagenoeg 100 % beschikbaar zijn. Eens de uitbreiding van de
infrastructuur klaar is, zullen de treinen elke 15 minuten tussen Dortmund en
Keulen rijden.
De
trein wordt aangedreven door twee locomotieven en biedt plaats aan 800
passagiers, dat zijn 200 passagiers meer dan in de dubbeldekkers die tot nu toe
werden gebruikt. De treinen bieden toegang op gelijke hoogte met het perron en
zijn voorzien van airconditioning, zitplaatsen met stopcontacten en gratis WLAN.
Bovendien beschikken ze over een intelligent en voorspellend
treindiagnosesysteem en een geavanceerd passagiersinformatiesysteem. De grote
ramen zorgen voor een uitgestrekt uitzicht en een aangename sfeer binnenin de
trein. De speciale coating op de ramen zorgt voor een optimaal telefoonbereik.
Alles
aan de RRX-treinen is digitaal verbonden: de trein, het onderhoudsdepot, het
logistieke centrum en de medewerkers. De treinen zijn gebouwd in Krefeld,
getest in Wegberg-Wildenrath en worden onderhouden en gerepareerd in het
RRX-depot in Dortmund.
Het
Ministerie van Verkeer van Noordrijn-Westfalen nam het initiatief voor het
project en werkt nauw samen met het Federale Ministerie van Verkeer en Digitale
Infrastructuur. Er zijn vijf instanties betrokken bij de tenuitvoerlegging van
het RRX-project: het Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), de Nahverkehr Rheinland
(NVR) en het Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) voor de deelstaat
Noordrijn-Westfalen (NRW); en het Zweckverband Schienenpersonennahverkehr
Rheinland-Pfalz Nord (SPNV- Nord) en het Nordhessische VerkehrsVerbund (NVV). Deze
instanties krijgen de steun van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en staan in
voor de Europese aanbestedingen voor de inkoop en het onderhoud van de
RRX-treinen en voor de exploitatie van de toekomstige RRX-lijnen. Ze spelen ook
een centrale rol bij de operationele uitvoering van het project. De RRX wordt
geëxploiteerd door National Express Rail GmbH en Abellio Rail NRW GmbH. DB Netz
AG en DB Station&Service AG zijn samen verantwoordelijk voor de grote
uitbreiding en modernisering van de RRX-infrastructuur.
Zodra
de uitbreiding van de projectinfrastructuur is afgerond, zal het RRX-net uit
zeven lijnen bestaan, waardoor het hoofdtraject tussen Dortmund en Keulen elke
15 minuten kan worden bediend. De Rhine-Ruhr Express zal de mobiliteit van
reizigers en pendelaars uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen aanzienlijk
verhogen en ook verbindingen met Noord-Hessen, Rijnland-Palts en Nedersaksen
mogelijk maken. De nieuwe RRX-treinen worden nu al gebruikt op tal van
regionale lijnen van het net.
De
RRX zal acht miljoen inwoners uit de steden en regio’s met RRX-stations
bedienen, goed voor zo’n 45 procent van de NRW-bevolking. Uitbreidingen van de
lijnen, die zich uitstrekken over een groot deel van het NRW-routenet, zorgen
ervoor dat mensen nog sneller en stipter hun bestemming bereiken. De
modernisering van de treinstations in NRW zorgt er bovendien voor dat het
comfort en gemak van reizigers wordt verbeterd. Reizigers uit de deelstaten
Rijnland-Palts, Hessen en Nedersaksen kunnen alvast uitkijken naar de
RRX-treinen, nu de lijnen op het net ook de steden Koblenz, Kassel en Osnabrück
aandoen.
Citaten:
Hendrik Wüst, Minister van Verkeer in Noordrijn-Westfalen:
“Duitsland moet zich opnieuw op de kaart zetten als spoorwegland. Daarvoor moeten we comfortabele en aantrekkelijke alternatieven aanreiken voor het privévervoer - zoals de RRX. Door onze spoorweginfrastructuur uit te breiden en te moderniseren en onze dienstregeling op te krikken, bieden we alle pendelaars uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen een aantrekkelijke kans om over te stappen op het spoorverkeer. Voor een schonere en betere mobiliteit in de deelstaat.”
Hendrik Wüst, Minister van Verkeer in Noordrijn-Westfalen:
“Duitsland moet zich opnieuw op de kaart zetten als spoorwegland. Daarvoor moeten we comfortabele en aantrekkelijke alternatieven aanreiken voor het privévervoer - zoals de RRX. Door onze spoorweginfrastructuur uit te breiden en te moderniseren en onze dienstregeling op te krikken, bieden we alle pendelaars uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen een aantrekkelijke kans om over te stappen op het spoorverkeer. Voor een schonere en betere mobiliteit in de deelstaat.”
Michael Peter, CEO van
Siemens Mobility:
“We zijn trots dat we vandaag de 84e trein kunnen overhandigen en dus de volledige RRX-vloot tijdig hebben opgeleverd. De RRX is een voorbeeld voor digitale mobiliteit. De geavanceerde dubbeldekkers worden onderhouden in ons volautomatisch onderhoudsdepot en halen zo een beschikbaarheid van nagenoeg 100 procent. Ze rijden ook vaker, zijn stipter en bieden meer comfort en gemak voor passagiers.”
“We zijn trots dat we vandaag de 84e trein kunnen overhandigen en dus de volledige RRX-vloot tijdig hebben opgeleverd. De RRX is een voorbeeld voor digitale mobiliteit. De geavanceerde dubbeldekkers worden onderhouden in ons volautomatisch onderhoudsdepot en halen zo een beschikbaarheid van nagenoeg 100 procent. Ze rijden ook vaker, zijn stipter en bieden meer comfort en gemak voor passagiers.”
Ronald R.F. Lünser, CEO van
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR):
“De gezamenlijke beslissing om dergelijke grote en uniforme treinvloot voor de RRX aan te kopen en om afzonderlijke aanbestedingen uit te schrijven voor de inkoop en het onderhoud van de treinen en voor de exploitatie ervan is niet alleen rendabel gebleken, maar zorgde ook voor een hoge betrouwbaarheid en kwaliteit voor de passagiers. De stipte levering van de RRX-treinen en hun hoge prestaties zijn daar ook het perfecte bewijs van.”
“De gezamenlijke beslissing om dergelijke grote en uniforme treinvloot voor de RRX aan te kopen en om afzonderlijke aanbestedingen uit te schrijven voor de inkoop en het onderhoud van de treinen en voor de exploitatie ervan is niet alleen rendabel gebleken, maar zorgde ook voor een hoge betrouwbaarheid en kwaliteit voor de passagiers. De stipte levering van de RRX-treinen en hun hoge prestaties zijn daar ook het perfecte bewijs van.”
Heiko Sedlaczek, Managing
Director, Nahverkehr Rheinland (NVR):
“De stipte oplevering van de laatste bestelde RRX-trein stuurt een duidelijk signaal de wereld in dat blijk geeft van de efficiëntie en prestaties van de hele sector. Alle betrokken spelers hebben uitstekend werk geleverd. Met de overname van de RE 4 door National Express in december zullen de moderne treinen op vijf lijnen in Noordrijn-Westfalen meer kwaliteit, comfort en toegankelijkheid bieden. De immense positieve feedback van passagiers bewijzen dat de nieuwe RRX-treinen goed onthaald werden door het publiek.”
“De stipte oplevering van de laatste bestelde RRX-trein stuurt een duidelijk signaal de wereld in dat blijk geeft van de efficiëntie en prestaties van de hele sector. Alle betrokken spelers hebben uitstekend werk geleverd. Met de overname van de RE 4 door National Express in december zullen de moderne treinen op vijf lijnen in Noordrijn-Westfalen meer kwaliteit, comfort en toegankelijkheid bieden. De immense positieve feedback van passagiers bewijzen dat de nieuwe RRX-treinen goed onthaald werden door het publiek.”
“Ik
ben bijzonder blij dat de 84e RRX-trein precies op schema is opgeleverd. Dit is
een echte mijlpaal voor het blijvende succes van het volledige RRX-project. De
aansluiting op het RRX-net via de RE 5-lijn is bijzonder belangrijk voor de
deelstaat Rijnland-Palts. Vanaf februari volgend jaar zal de RRX ook halt houden
in Oberwinter (Remagen)”, zegt Landrat
Dr. Jürgen Pföhler, hoofd van SPNV-Nord.
Steffen Müller, Managing
Director, Nordhessischer Verkehrsverbund:
“We waren de eerste in Noord-Hessen die redelijk snel gebruik konden maken van de nieuwe treinen met intervallen van twee uur. Ze vervoeren 35 procent meer passagiers. Die sterke groei toont hoe belangrijk de verbinding tussen de ICE-haltes in Kassel en Westfalen is. De uurdienst van de RRX tussen Kassel en Düsseldorf die in december 2022 van start gaat, is de volgende mijlpijl in dit succesvolle project.”
“We waren de eerste in Noord-Hessen die redelijk snel gebruik konden maken van de nieuwe treinen met intervallen van twee uur. Ze vervoeren 35 procent meer passagiers. Die sterke groei toont hoe belangrijk de verbinding tussen de ICE-haltes in Kassel en Westfalen is. De uurdienst van de RRX tussen Kassel en Düsseldorf die in december 2022 van start gaat, is de volgende mijlpijl in dit succesvolle project.”
Joachim Künzel, Managing
Director, Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL):
“De nieuwe treinen met hun moderne look halen vooral goede punten doordat ze snel op snelheid komen en betrouwbaar zijn - technische voordelen die elke dag duizenden passagiers op onze drukke spoorwegcorridors ten goede komen en die nu al het volledige openbare vervoer aantrekkelijker maken. Zodra de uitbreiding van de infrastructuur is afgerond, zullen de treinen zorgen voor aanzienlijk betere verbindingen tussen Westfalen, het Ruhrgebied en het Rijnland, op maat van de vraag.”
“De nieuwe treinen met hun moderne look halen vooral goede punten doordat ze snel op snelheid komen en betrouwbaar zijn - technische voordelen die elke dag duizenden passagiers op onze drukke spoorwegcorridors ten goede komen en die nu al het volledige openbare vervoer aantrekkelijker maken. Zodra de uitbreiding van de infrastructuur is afgerond, zullen de treinen zorgen voor aanzienlijk betere verbindingen tussen Westfalen, het Ruhrgebied en het Rijnland, op maat van de vraag.”
Rainer Blüm, CEO van Abellio
Rail NRW:
“Sinds december 2018 kunnen we onze passagiers in heel NRW met de Desiro HC vervoeren. De ultramoderne RRX-treinen hebben in grote mate bijgedragen aan het geoptimaliseerde openbare vervoer in onze regio. Begin januari 2019 was de RRX-lijn RE 11 al gestegen van de 29e naar de 2e plaats in de ranking van onze bevoegde instantie VRR. Heel wat kleine vertragingen zijn nu weggewerkt dankzij de voortreffelijke technologie van de treinen. Dat is een pluspunt voor onze passagiers en komt ons, als spoorwegbeheerder, ook ten goede. We feliciteren Siemens Mobility met dit prestigieuze product voor de spoorwegsector!”
“Sinds december 2018 kunnen we onze passagiers in heel NRW met de Desiro HC vervoeren. De ultramoderne RRX-treinen hebben in grote mate bijgedragen aan het geoptimaliseerde openbare vervoer in onze regio. Begin januari 2019 was de RRX-lijn RE 11 al gestegen van de 29e naar de 2e plaats in de ranking van onze bevoegde instantie VRR. Heel wat kleine vertragingen zijn nu weggewerkt dankzij de voortreffelijke technologie van de treinen. Dat is een pluspunt voor onze passagiers en komt ons, als spoorwegbeheerder, ook ten goede. We feliciteren Siemens Mobility met dit prestigieuze product voor de spoorwegsector!”
Marcel Winter,
Managing Director, National Express:
“Ik ben blij dat de vloot nu compleet is en dat we bovendien onze dienstverlening op onze derde lijn met de RRX-treinen stipt hebben kunnen aanvatten. We willen Siemens Mobility graag bedanken om met grote toewijding en veel engagement zijn schouders onder dit project te zetten.”
“Ik ben blij dat de vloot nu compleet is en dat we bovendien onze dienstverlening op onze derde lijn met de RRX-treinen stipt hebben kunnen aanvatten. We willen Siemens Mobility graag bedanken om met grote toewijding en veel engagement zijn schouders onder dit project te zetten.”
Volg ons op Twitter
Siemens Mobility is een afzonderlijk beheerde onderneming van Siemens AG. Siemens Mobility is al meer dan 160 jaar leider in transportoplossingen en blijft zijn portfolio continu innoveren in zijn kernactiviteiten, namelijk rollend materieel, spoorautomatisering en -elektrificatie, kant-en-klare systemen, intelligente verkeerssystemen en aanverwante diensten. Door middel van digitalisering stelt Siemens Mobility mobiliteitsoperatoren over de hele wereld in staat infrastructuur intelligent te maken, waarde duurzaam te verhogen over de gehele levenscyclus, de ervaringen van de passagiers te verbeteren en beschikbaarheid te garanderen. In het boekjaar 2020, dat eindigde op 30 september 2020, boekte Siemens Mobility een omzet van € 9,1 miljard en telde de onderneming wereldwijd ongeveer 38.500 medewerkers. Meer informatie is beschikbaar op: www.siemens.com/mobility.