It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Press Release16 september 2019Digital IndustriesNürnberg
Sinumerik One - Digital Native CNC wordt voorzien van nieuwe technologische functies en een omvattend serviceaanbod
Sinumerik One stelt nieuwe normen inzake productiviteit dankzij nieuw hardwareplatform en innoverende technologische functies
Digitaal serviceaanbod ondersteunt machinegebruikers en machinebouwers bij de creatie van digitale tweelingen en virtuele inbedrijfname
Sinumerik One in de schijnwerpers op EMO 2019 met meer dan 20 pilootklanten
Met de laatste nieuwe CNC-generatie, Sinumerik One, presenteert Siemens op de EMO 2019-vakbeurs het kritieke onderdeel voor de digitale transformatie van werktuigmachines. Als zogenaamde "digital native" beschikt de sturing over veelzijdige software voor de creatie van de overeenkomstige digitale twins. Met het nieuwe hardwareplatform creëert Sinumerik One nieuwe benchmarks op het vlak van productiviteit. Dankzij de brede waaier van innoverende technologische functies kunnen de verwerkingssnelheid, contournauwkeurigheid en bewerkingskwaliteit verbeterd worden.
Sinumerik One stelt nieuwe normen inzake productiviteit dankzij nieuw hardwareplatform en innoverende technologische functies
Digitaal serviceaanbod ondersteunt machinegebruikers en machinebouwers bij de creatie van digitale tweelingen en virtuele inbedrijfname
Sinumerik One in de schijnwerpers op EMO 2019 met meer dan 20 pilootklanten
Met de laatste nieuwe CNC-generatie, Sinumerik One, presenteert Siemens op de EMO 2019-vakbeurs het kritieke onderdeel voor de digitale transformatie van werktuigmachines. Als zogenaamde "digital native" beschikt de sturing over veelzijdige software voor de creatie van de overeenkomstige digitale twins. Met het nieuwe hardwareplatform creëert Sinumerik One nieuwe benchmarks op het vlak van productiviteit. Dankzij de brede waaier van innoverende technologische functies kunnen de verwerkingssnelheid, contournauwkeurigheid en bewerkingskwaliteit verbeterd worden.
Digital Native CNC Sinumerik One creëert nieuwe benchmarks op het vlak van productiviteit dankzij digital twins, het nieuwe hardwareplatform en innoverende technologische functies.
Met het oog op het verhogen van de verwerkingssnelheid bestaat er de functie Top Speed, die een werking ondersteunt tegen de fysieke grenzen van de machine aan. Op het vlak van matrijsbouw zorgt Top Speed voor een hoge contournauwkeurigheid bij hoge snelheden en werkt hiervoor samen met de beproefde technologische functie Top Surface. Als DYNPREC (Dynamic Precision) via de High Speed Setting Cycle wordt geactiveerd, worden zelfs de meest delicate onderdelen met maximale precisie vervaardigd. De functie voor intelligente laststuring (Intelligent Load Control / ILC) helpt de dynamiek van de machine te verhogen. De ILC-functie houdt rekening met het effectieve gewicht van het werkstuk bij het versnellen van de machine-assen en past deze aan zodra de machine niet meer met het maximale werkstukgewicht is belast. Dankzij de functie voor intelligente dynamische sturing (Intelligent Dynamic Control / IDC) kunnen de dynamische en regelingsparameters voor de machine-assen worden gebalanceerd over de verschillende assen. Bij instelling van de IDC-functie worden de parameters in het werkdomein van de machine geoptimaliseerd, waardoor de machine niet alleen dynamischer, maar ook nauwkeuriger wordt. De beproefde CNC Sinumerik 840-D sl ondersteunt ook nieuwe technologische functies, zoals IDC en ILC, om de verwerkingssnelheid en nauwkeurigheid van werktuigmachines te verbeteren.
Naast Sinumerik One presenteert Siemens op de EMO 2019-vakbeurs ook de bijbehorende digitale diensten om machinegebruikers en machinefabrikanten te ondersteunen bij de creatie van digital twins en virtuele inbedrijfstelling van machines. Met de digital twin kunnen niet-productieve activiteiten zoals het proefdraaien van nieuwe NC-programma's naar de virtuele wereld verplaatst worden. De NX Virtual Machine Tool Services ondersteunen machinefabrikanten en machinegebruikers bij de creatie van digital twins. Van engineering en implementatie tot en met opleiding en ondersteuning: Siemens bestrijkt de volledige levenscyclus van de digital twin voor de werktuigmachine. Siemens dekt de volledige levencyclus van de werktuigmachine af.
De Sinumerik One Virtual Commissioning Services bieden fabrikanten van werktuigmachines ondersteuning bij het verplaatsen van inbedrijfstellingstaken naar de virtuele wereld. Dankzij het drieluik consultancy, opleiding en implementatie halen machinefabrikanten voordeel uit een snellere, risicoloze inbedrijfstelling en efficiënte optimalisering van de engineering.
Bezoekers van de EMO-beurs kunnen Sinumerik One en de digital twin met eigen ogen aan het werk zien. Meer dan 20 pilootklanten presenteren werktuigmachines met Sinumerik One - virtueel of als werkelijke machine.
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met het Digital Enterprise-portfolio biedt DI bedrijven van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten voor de integratie en digitalisering van de volledige waardeketen. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij de verhoging van hun productiviteit en flexibiliteit. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 75.000 medewerkers in dienst.