Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht21 augustus 2017Siemens MobilityMünchen
Siemens bouwt eHighway in Duitsland
Hiermee wordt de eHighway voor het eerst op een openbare autosnelweg in Duitsland getest. Siemens is verantwoordelijk voor de planning, de constructie en, als optie, het onderhoud van het systeem. Het systeem maakt deel uit van het gemeenschappelijke project "Geëlektrificeerd zwaar vrachtvervoer op autosnelwegen" (ELISA) van het Duitse Bondsministerie voor Milieu, Natuurbescherming, Bouw en Nucleaire veiligheid (BMUB). Hessen Mobil, dat verantwoordelijk is voor het weg- en transportbeheer in Hessen, staat in voor het beheer van het project.
"De bouw van het systeem zal de haalbaarheid aantonen van geïntegreerde bovenleidingsystemen op een openbare snelweg. Het systeem zal worden gebruikt voor reële transportnetwerken en de praktische haalbaarheid aantonen van klimaatneutraal goederentransport in de stedelijke regio van Frankfurt", vertelde Gerd Riegelhuth, transportdirecteur bij Hessen Mobil.
"Met de eHighway hebben we een economisch levensvatbare oplossing gecreëerd voor klimaatneutraal goederentransport via de weg. Onze technologie is een reeds bestaand en haalbaar alternatief voor vrachtwagens met interne verbrandingsmotoren", vertelt Roland Edel, Chief Technology Officer van de Mobility-divisie.
De eHighway is dubbel zo efficiënt in vergelijking met klassieke verbrandingsmotoren. Dit betekent niet alleen dat het energieverbruik wordt gehalveerd, maar dat ook de lokale luchtvervuiling significant wordt gereduceerd. Het kernelement van het systeem is een intelligente pantograaf op de vrachtwagens, gecombineerd met een hybride aandrijfsysteem. Vrachtwagens die met het systeem uitgerust zijn, werken lokaal zonder uitstoot en halen hun elektriciteit uit de bovenleiding. Op wegen zonder bovenleiding schakelen ze automatisch over naar een hybride motor.
Meer informatie:
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Contact
Ellen Schramke
Siemens AG
Nonnendammallee 101
13629 Berlijn
Duitsland
13629 Berlijn
Duitsland
+49 (30) 386-22370