Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

SnapCore wordt eerste gecertificeerde Siemens Building X-partner in België

Pieter Feys
SnapCore werd in september 2025 opgericht door Pieter Feys en Alain Wullaert. Het bedrijf richt zich op twee domeinen die steeds nauwer met elkaar verbonden zijn, namelijk de intelligentie, autonomie en cybersecurity van gebouwen. SnapCore mikt vooral op organisaties met veel of complexe gebouwen, zoals banken, logistieke spelers en retailers. Daar bestaan vaak installaties van verschillende fabrikanten naast elkaar zonder de mogelijkheid om data uit te wisselen, en hebben facilitymanagers nood aan één uniform en gecontextualiseerd overzicht dat al deze systemen overkoepelt. Dat geldt zeker ook na overnames, wanneer een organisatie plots een divers gebouwenpark erft, samen met alle legacysystemen die niet noodzakelijk de keuze waren van de overnemer."
Gebouwbeheerders staan voor een dubbele uitdaging: hun gebouwen beter beveiligen en tegelijk hun technische installaties en energieprestaties monitoren en bijsturen", zegt Pieter Feys, co-founder van SnapCore. "Je kan niet zomaar bij een klant toekomen, een magisch doosje installeren en plots werkt alles. Als integrator zijn wij de boots on the ground. We gaan ter plaatse kijken welke technieken er zijn, zoeken oplossingen, stellen deze voor en implementeren deze in samenspraak. Natuurlijk blijven wij nadien aan boord voor gepast life cycle management."

Eén platform boven alle gebouwtechnieken

Building X, onderdeel van Siemens Xcelerator, werkt als een overkoepelende intelligentielaag bovenop bestaande gebouwbeheersystemen. Het platform verzamelt gegevens over alle gebouwtechnieken heen, van HVAC en verlichting tot energie, bezetting en binnenluchtkwaliteit. Organisaties hoeven daarvoor hun bestaande installaties niet te vervangen.
Specifieke toepassingen zoals de energy manager en de operations manager zetten die data om in analyses en concrete inzichten. Voor de veilige ontsluiting van data levert Siemens ook de hardware, zoals bijvoorbeeld de Connect Box, die de verschillende protocollen in een gebouw vertaalt naar Building X. Voor SnapCore is Siemens een one-stopshop: van de hardware om data veilig te ontsluiten tot het platform en de toepassingen. Als systeemonafhankelijk integrator wil SnapCore geen eigen gateways bouwen of zelf platformen hosten. Siemens staat met Building X zelf in voor de hosting, met een eigen security operations center en ISO-audits.
Screenshot Energy Manager

Schaalbaar en veelzijdig

Klanten kunnen starten met één toepassing, zoals energiebeheer, en hun oplossing later uitbreiden met bijkomende toepassingen of meetpunten. Building X legt geen beperking op het aantal gebruikers, zodat data breed binnen een organisatie kan worden ingezet. "Onlangs vroeg een productiebedrijf ons of we ook hun twee debietmeters voor stoom in de energy manager konden opnemen", getuigt Feys. "Anders hadden ze daarvoor een apart platform moeten aanschaffen, met extra kosten en een bijkomende operationele drempel. Nu staan die metingen gewoon naast de water- en overige energiemetingen op hetzelfde platform."

Eén aanpak voor NIS2 en BACS

NIS2 verhoogt de cybersecurityverwachtingen voor organisaties in kritieke en belangrijke sectoren. Gebouwsystemen worden daarbij vaak over het hoofd gezien. "Bedrijven gaan er vaak van uit dat cybersecurity gecoverd is door IT, tot blijkt dat de operationele technologie (OT) in hun gebouwen niet mee afgedekt is. Wie via die systemen binnenraakt, kan een brug slaan naar IT, een achterdeur naar je operationele processen", gaat Feys verder.
Daarnaast is er de BACS-regelgeving (Building Automation and Control Systems), die voortvloeit uit de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Die verplicht eigenaars van niet-residentiële gebouwen met technische installaties boven 290 kW om hun energieverbruik te monitoren, te analyseren en bij te sturen, en om het binnenklimaat op te volgen. Tegen eind 2029 zakt die drempel naar 70 kW, waardoor ook veel kleinere gebouwen onder de verplichting vallen. Een klassiek gebouwbeheersysteem volstaat daarvoor niet: de regelgeving verwacht een opvolgings- en verbetermethodiek over alle technieken heen, en net dat biedt Building X.
SnapCore visual

Bouwen aan een Belgisch ecosysteem

Na de uitrol van de eerste projecten willen Siemens en SnapCore het ecosysteem uitbreiden met bijkomende toepassingen, de markt informeren over de samenhang tussen NIS2 en BACS en Building X verder introduceren bij Belgische organisaties. "In de markt zie ik vaak oplossingen die zich op één van beide richten. SnapCore brengt NIS2 en BACS samen in één aanpak met Building X en begrijpt zowel de technische integratie als de regelgevende context. Dat maakt hen een bijzonder waardevolle partner voor Siemens in België. Building X is ontworpen als een open platform waarop partners en klanten verder kunnen bouwen. Met SnapCore als partner zetten we belangrijke stappen om Belgische organisaties te helpen hun gebouwen performanter en cyberveilig te maken", besluit Arne Wauters, business developer Smart Infrastructure bij Siemens.
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur voor vandaag en de toekomst. Het pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een uitgebreid end-to-end portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot aan het verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt het klanten te gedijen en gemeenschappen vooruit te helpen, terwijl het bijdraagt aan de bescherming van de planeet. Om deze reis te beschermen, bevorderen we holistische cyberbeveiliging om veilige en betrouwbare operaties te garanderen. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2024 had het bedrijf wereldwijd ongeveer 78,500 werknemers.
Lees meer

Contact

Ann Arys

Siemens Smart Infrastructure