Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

SnapCore devient le premier partenaire certifié Siemens Building X en Belgique

Pieter Feys
SnapCore a été fondée en septembre 2025 par Pieter Feys et Alain Wullaert. L'entreprise se concentre sur deux domaines de plus en plus interconnectés : l'intelligence, l'autonomie et la cybersécurité des bâtiments. SnapCore cible principalement les organisations disposant de nombreux bâtiments ou de bâtiments complexes, tels que les banques, les acteurs de la logistique et les détaillants. Dans ces cas, les installations de différents fabricants coexistent souvent sans la possibilité d'échange de données, et les gestionnaires d'installations ont besoin d'un aperçu unifié et contextualisé qui englobe tous ces systèmes. C'est particulièrement vrai après des acquisitions, lorsqu'une organisation reprend soudainement un parc immobilier diversifié, avec tous les systèmes hérités qui n'étaient pas nécessairement le choix du repreneur.
« Les gestionnaires de bâtiments sont confrontés à un double défi : sécuriser davantage leurs bâtiments tout en surveillant et en ajustant leurs installations techniques et leurs performances énergétiques », déclare Pieter Feys, co-fondateur de SnapCore. « Vous ne pouvez pas simplement arriver chez un client, installer une boîte magique et tout faire fonctionner soudainement. Notre statut d'intégrateur nous positionne sur le terrain. Nous effectuons des diagnostics sur site des technologies en place, proposons des solutions adaptées et procédons à leur mise en œuvre en concertation. Bien sûr, nous restons ensuite à bord pour une gestion appropriée tout au long du cycle de vie. »

Une seule plateforme au delà de toutes les techniques du bâtiment

Building X, qui fait partie de Siemens Xcelerator, fonctionne comme une couche d'intelligence globale au-dessus des systèmes de gestion de bâtiments existants. La plateforme collecte des données sur toutes les techniques du bâtiment, du CVC (chauffage, ventilation et climatisation) à l'éclairage, en passant par l'énergie, l'occupation et la qualité de l'air intérieur. Les organisations n'ont pas besoin de remplacer leurs installations existantes.
Des applications spécifiques telles que l'Energy Manager et l'Operations Manager transforment ces données en analyses et en informations concrètes. Pour le déverrouillage sécurisé des données, Siemens fournit également le matériel, comme la Connect Box, qui traduit les différents protocoles d'un bâtiment en Building X. Pour SnapCore, Siemens est un “one-stopshop”: du matériel pour déverrouiller les données en toute sécurité à la plateforme et aux applications. En tant qu'intégrateur indépendant de systèmes, SnapCore ne souhaite pas construire ses propres passerelles ni héberger elle-même des plateformes. Avec Building X, Siemens assure elle-même l'hébergement, avec son propre centre d'opérations de sécurité et des audits ISO.
Screenshot Energy Manager

Évolutif et polyvalent

Les clients peuvent commencer avec une seule application, telle que la gestion de l'énergie, et étendre ultérieurement leur solution avec des applications ou des points de mesure supplémentaires. Building X n'impose aucune restriction sur le nombre d'utilisateurs, de sorte que les données peuvent être largement utilisées au sein d'une organisation. « Récemment, une entreprise de production nous a demandé si nous pouvions également inclure ses deux débitmètres de vapeur dans l'Energy Manager », témoigne Feys. « Sinon, ils auraient dû acheter une plateforme séparée pour cela, avec des coûts supplémentaires et un seuil opérationnel supplémentaire. Désormais, ces mesures se trouvent simplement à côté des mesures d'eau et d'autres énergies sur la même plateforme. »

Une seule approche pour NIS2 et BACS

NIS2 augmente les attentes en matière de cybersécurité pour les organisations des secteurs critiques et importants. Les systèmes de bâtiment sont souvent négligés. « Les entreprises supposent souvent que la cybersécurité est couverte par l'informatique, jusqu'à ce qu'il s'avère que la technologie opérationnelle (OT) de leurs bâtiments n'est pas couverte. Quiconque pénètre via ces systèmes peut établir un pont vers l'informatique, une porte dérobée vers vos processus opérationnels », poursuit Feys.
En outre, il existe la réglementation BACS (Building Automation and Control Systems), qui découle de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD). Elle oblige les propriétaires de bâtiments non résidentiels dotés d'installations techniques de plus de 290 kW à surveiller, analyser et ajuster leur consommation d'énergie, et à suivre le climat intérieur. D'ici la fin de 2029, ce seuil sera abaissé à 70 kW, ce qui signifie que de nombreux bâtiments plus petits seront également soumis à l'obligation. Un système de gestion de bâtiment classique ne suffit pas : la réglementation attend une méthodologie de suivi et d'amélioration couvrant toutes les techniques, et c'est précisément ce qu'offre Building X.
SnapCore visual

Construire un écosystème belge

Après le déploiement des premiers projets, Siemens et SnapCore souhaitent étendre l'écosystème avec des applications supplémentaires, informer le marché sur la cohérence entre NIS2 et BACS, et continuer à introduire Building X auprès des organisations belges. « Sur le marché, je vois souvent des solutions qui se concentrent sur l'un ou l'autre. SnapCore réunit NIS2 et BACS dans une seule approche avec Building X et comprend à la fois l'intégration technique et le contexte réglementaire. Cela en fait un partenaire particulièrement précieux pour Siemens en Belgique. Building X est conçu comme une plateforme ouverte sur laquelle les partenaires et les clients peuvent continuer à construire. Avec SnapCore comme partenaire, nous franchissons des étapes importantes pour aider les organisations belges à rendre leurs bâtiments plus performants et cyber-sécurisés », conclut Arne Wauters, Business Developer Smart Infrastructure chez Siemens.
Siemens Smart Infrastructure (SI) façonne le marché des infrastructures intelligentes et adaptatives d'aujourd'hui et de demain. Il s'attaque aux défis pressants de l'urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et les industries. SI fournit à ses clients une gamme complète de produits de bout en bout à partir d'une source unique - avec des produits, des systèmes, des solutions et des services depuis la production d'énergie jusqu'à la consommation. Avec un écosystème de plus en plus digitalisé, elle aide les clients à prospérer et les communautés à progresser tout en contribuant à la protection de la planète. Pour protéger ce parcours, nous favorisons une cybersécurité holistique afin de garantir des opérations sécurisées et fiables. Le siège mondial de Siemens Smart Infrastructure est situé à Zoug, en Suisse. Au 30 septembre 2024, l'entreprise comptait environ 78 500 employés dans le monde.
Read more

Contact

Ann Arys

Siemens Smart Infrastructure