Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Valvan wint zevende editie van Siemens Best Application Contest

De rode draad die door de zevende editie van de Best Application Contest liep was ‘Engineering a Sustainable future. Duurzaamheid is een van de belangrijkste pijlers waarop het portfolio van de technologiespeler is geënt. 
“Bij onze klanten zien we hoe digitale en duurzame transformatie elkaar versterken wanneer technologie doelgericht wordt ingezet”, zegt Thierry Van Eeckhout, Senior Vice President Siemens Digital Industries België-Luxemburg. “Met ons portfolio helpen we bedrijven hun productie en processen slimmer, efficiënter en energiezuiniger te maken door de fysieke en digitale wereld te verbinden. De Best Application Contest toont hoe onze klanten die ambities succesvol vertalen naar de praktijk — met realisaties die zowel technologisch vooruitstrevend als duurzaam zijn.”

Textielrecyclage

De winnaar dit jaar is Valvan. Met de Fibersort pakt de firma een van de grootste knelpunten in textielrecyclage aan: het arbeidsintensieve en complexe sorteerproces. De machine verwerkt tot 2.000 kledingstukken per uur en combineert AI, visiontechnologie en high-end automatisering om elk stuk textiel automatisch te classificeren.
Drie camera’s analyseren elk kledingstuk: een 3D-camera bepaalt volume en afmetingen, een RGB-camera detecteert de kleur en een infraroodcamera identificeert de vezels. Op basis daarvan worden de stukken automatisch gesorteerd in verschillende fracties, klaar voor hergebruik of verdere recyclage. De uitdaging zat niet alleen in de analyse, maar ook in de handling. Dankzij custom kinematica, deltapickers en krachtige Siemens controllers in combinatie met drives, kon Valvan extreem korte cyclustijden realiseren. Het resultaat is een modulaire, plug-and-play seriemachine die snel inzetbaar is en meegroeit met nieuwe software features.
“Een logistiek proces automatiseren is één ding, maar een beslissingsproces automatiseren is van een andere orde”, zegt Maurits Vandeputte, CTO bij Valvan. “Dankzij Siemens-technologie halen we snelheden die manueel onhaalbaar zijn, terwijl we tegelijk klaar zijn voor toekomstige uitbreidingen. De Fibersort laat zien dat automatisering niet alleen economische meerwaarde oplevert, maar ook bijdraagt aan maatschappelijke doelstellingen zoals circulariteit, lokale grondstoffenrecuperatie en het verminderen van zwaar en repetitief werk. Deze case toont perfect hoe digitalisering en automatisering vandaag tastbare oplossingen kunnen bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen.”

Blauwdruk voor de toekomst

De tweede plaats ging naar Equans, voor de grondige renovatie van de Beverentunnel. Met behulp van Siemens-plc’s, redundante architecturen en een verregaande automatische tunnelaansturing werd de veertig jaar oude tunnel omgevormd tot een veilige en duurzame doorgang. Aan de hand van een digital twin werd de volledige tunnel virtueel gesimuleerd. Daardoor konden software en scenario’s vooraf getest worden, wat leidde tot minder risico’s, een snellere heropening en efficiëntere opleiding van operatoren.
Balliu behaalde de derde plaats met de Flex Tube, een innovatieve machine die lasersnijden, boren en tappen van buizen in één geautomatiseerd proces combineert. Het hart van de machine is de Siemens-CNC-controller, die numerieke besturing, motion control en HMI samenbrengt. Dankzij slimme nesting, collision avoidance en geïntegreerde metingen realiseert de Flex Tube tot 20% minder materiaalverlies, minder fouten en minder handling. De machine speelt in op zowel efficiëntie als duurzaamheid en helpt Europese maakbedrijven competitief te blijven.

Groeiende community

De zevende editie van de Siemens Best Application Contest was een uitgesproken succes. In totaal dongen 26 sterke cases mee naar de overwinning. Ze kregen allemaal een prominente plaats op de Siemens-stand tijdens Indumation, maar ook online werd er veel aandacht besteed aan de verhalen. Via online voting werden 3.100 stemmen uitgebracht. “Dat onderstreept niet alleen de groei van de wedstrijd, maar ook de toenemende betrokkenheid van de community rond Siemens-technologie. We zijn bijzonder fier op het succes van deze editie. De Best Application Contest toont dat innovatie leeft bij onze klanten en partners, en motiveert ons om samen te blijven investeren in nieuwe technologieën en om innovatie verder te versnellen, voor de industrie van vandaag én morgen”, besluit Thierry Van Eeckhout.
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een toonaangevende technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, mobiliteit en gezondheidszorg. Doel van de onderneming is het ontwikkelen van technologie die het dagelijkse leven voor iedereen transformeert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun digitale en duurzaamheidstransformaties te versnellen en zo fabrieken efficiënter, steden leefbaarder en vervoer duurzamer te maken. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die baanbrekende doorbraken in de gezondheidszorg realiseert. Voor iedereen. Overal. Duurzaam. In boekjaar 2024, afgesloten op 30 september 2024, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 75,9 miljard en een nettowinst van € 9,0 miljard. Vanaf 30 september 2024 had de onderneming, op basis van de voortgezette activiteiten, wereldwijd zo’n 312.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Katrien Valkiers

0486/11.29.38