De
minister van Economische Zaken, Hubert Aiwanger, zei: “Het WUN H2-project
levert een belangrijke bijdrage aan de omzetting van de waterstofstrategie van
Beieren. Groene waterstof ‘Made in Bavaria’ getuigt van binnenlandse
technologische expertise en lokale waardecreatie verhoogt de acceptatie.”
Minister van Milieu, Thorsten Glauber, voegde hieraan toe: “Waterstof is een
belangrijke technologie op weg naar een klimaatneutrale toekomst. De
energietransitie zal pas slagen als er veel innovatieve benaderingen zijn,
zoals in Wunsiedel.”
Volgens
een recente analyse van de OESO zal de wereldwijde energievraag tegen 2050 naar
schatting met 80 procent zijn toegenomen. Om aan deze vraag tegemoet te komen
en tegelijkertijd de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan, zullen
enorme investeringen nodig zijn in de opwekking van schone energie,
energiedistributie en digitalisering. Daartoe moeten alle energieverbruikende
sectoren, waaronder transport en industrie, hun inspanningen op het gebied van
het koolstofvrij maken voortzetten.
De
centrale zal worden gebouwd in het energiepark van Wunsiedel en zal verbonden
zijn met de bestaande batterijopslagfaciliteit van Siemens en de aangrenzende
industriële ondernemingen. Die kunnen de restwarmte gebruiken of de zuurstof
die bij elektrolyse wordt afgesplitst. Deze “connected” infrastructuur zal als
model dienen voor heel Duitsland.
“De
omschakeling van onze energievoorziening naar nieuwe, klimaatneutrale
energiebronnen is een van de belangrijkste doelstellingen van de
energietransitie. Waterstof speelt daarbij een belangrijke rol”, stelt professor
dr. Ralf P. Thomas - CFO bij Siemens, bij de eerste spadesteek. “In dit opzicht
is Wunsiedel met zijn bestaande decentrale energiesysteem en het gebruik van
digitale technologie een pilootproject voor een duurzame energietoekomst.”
Digitalisering en duurzaamheid staan bij Siemens steeds meer centraal in de
bedrijfsactiviteiten. Op een evenement voor investeerders stelde Siemens zijn
nieuwe ‘Degree’-kader voor duurzaam engagement op het vlak van milieu,
maatschappij en governance voor.
Voor
het project in Wunsiedel staat SFS, de financieringstak van Siemens, in voor de
commerciële projectontwikkeling en de structurering van de financiering. SFS
heeft een aandeel van 45 procent in de beheersmaatschappij van het project, WUN
H2. Rießner Gase GmbH heeft ook 45 procent in handen en Stadtwerke Wunsiedel
(SWW) de resterende 10 procent. Tegelijkertijd kon SFS de projectfinanciering
op non-recoursebasis implementeren, d.w.z. zonder tegenaansprakelijkheid
tegenover de aandeelhouders, met UmweltBank als externe kredietverstrekker om
de financiering van het project veilig te stellen. “WUN H2 is een proefproject
voor Duitsland dat innovatieve technologie in de praktijk zal brengen en
uiteindelijk de haalbaarheid van de industriële productie van groene waterstof
zal bewijzen. Ons concept is schaalbaar en eenvoudig in te voeren op andere
locaties. Als elke stad zijn eigen H2-centrale zou hebben, zou de
energietransitie al veel verder staan”, aldus dr. Philipp Matthes, algemeen
directeur van WUN H2 GmbH.
Als
waterstof wordt geproduceerd door middel van elektrolyse van water door enkel elektriciteit
uit hernieuwbare energiebronnen te gebruiken voor dit proces, wordt het
aangeduid als ‘groen’, met andere woorden koolstofvrije waterstof. De centrale
in Wunsiedel gebruikt de meest geavanceerde elektrolyzer van Siemens Energy.
“Groene waterstof speelt een cruciale rol, vooral in het koolstofvrij maken van
industrieën en de transportsector”, aldus dr. Christian Bruch, CEO van Siemens
Energy AG. “Met onze nieuwste generatie elektrolyzers blijven we deze
technologie commercialiseren. De centrale levert niet alleen groene waterstof
uit hernieuwbare energiebronnen, maar maakt ook optimaal gebruik van de
resulterende bijproducten, zuurstof en restwarmte.”
De
waterstof wordt via vrachtwagentrailers geleverd aan lokale en regionale
eindafnemers voor lokale distributie, voornamelijk in de regio’s Oberfranken,
Oberpfalz, Thüringen en Saksen, en West-Bohemen (Tsjechië). De centrale helpt
ook knelpunten in het net te verlichten en biedt flexibiliteit voor het
elektriciteitsnet. Doordat op dezelfde locatie een openbaar vulstation voor
waterstof kan worden gebouwd voor vrachtwagens en bussen, kan er een aanbod
worden gecreëerd voor koolstofvrij zwaar vervoer en regionaal openbaar vervoer.
“Dankzij ons concept ‘Wunsiedler Weg’ zijn we perfect opgewassen om
klimaatneutraliteit te bereiken. Waterstoftechnologie zal Wunsiedel op de kaart
zetten als een modelstad voor de energietoekomst, en dit ver buiten de regio,
en zelfs buiten Beieren”, aldus burgemeester Nicolas Lahovnik van Wunsiedel. “Zo
kunnen we nieuwe en duurzame vormen van energiegebruik creëren voor onze
inwoners.”
De
nieuwe waterstofcentrale zou in de zomer van 2022 in gebruik worden genomen.