Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens maakt de weg vrij voor digitale gebouwtransformatie met nieuwe versie van Desigo CC 

Verbeterd gebouwbeheer
Desigo CC V5.0 is nu gekoppeld aan de infrastructuur rond het gebouw. Het biedt voor het eerst de mogelijkheid om het energieverbruik van elektrische voertuigen te monitoren, dankzij de integratie van EV-laadstations via het OCPP-protocol. Op een gebruiksvriendelijke manier geeft Desigo CC de statusinformatie van de e-laadstations weer en het gebruikt speciale grafische symbolen voor een eenvoudige visualisatie. Bovendien breidt Desigo CC zijn cloudconnectiviteit uit met directe toegang van de Siemens-cloudtoepassing Building Operator via een beveiligde internettunnel om de lokale Desigo CC Flex Client te starten voor een geavanceerde bediening. Met deze eenvoudige cloudverbinding hebben operatoren altijd en overal toegang tot hun Desigo CC zonder een VPN-verbinding, waardoor ze minder vaak ter plaatse moeten zijn.

Gebruikerservaring als cruciaal element 

Flex Client is de nieuwe HTML5 frontend van Desigo CC die kan draaien op elk besturingssysteem en elke webbrowser die HTML5-technologie ondersteunt en ook op mobiele apparaten zoals tablets – dit alles zonder dat er installatiestappen nodig zijn. Flex Client werd ontworpen om de gebruikerservaring drastisch te verbeteren en de monitoring van elk gebouw tot een eenvoudige taak te maken. Met V5.0 werd Flex Client verbeterd en biedt nu een eenvoudigere afhandeling van evenementen, een geavanceerde trendingapplicatie en eenvoudige toegang tot gebouwschema's. 

Veiligheid voor ogen 

Om kwetsbare gebouwgegevens nog beter te beschermen, voldoet Desigo CC V5.0 nu aan IEC62443-3-3 SL2. Extensies en subsysteemintegraties werden grondig geëvalueerd en getest om te worden bestempeld als SL2-conform, zodat Desigo CC kan worden gebruikt bij implementaties met hogere beveiligingseisen. V5.0 biedt nieuwe multifactorverificatie en verbeterde aanmelding om de bediening door meerdere gebruikers te vereenvoudigen. Desigo CC wordt voortdurend getest en beschermd met frequente releases van patches, hot fixes en updates. Klanten kunnen profiteren van dit continue updateproces door zich in te schrijven voor het Desigo CC Software Upgrade Program om de recentste pakketten te ontvangen zodra die gelanceerd worden. 

Verbeterde operationele efficiëntie

Aangezien het aantal KNX-apparaten in gebouwen toeneemt, ondersteunt Desigo CC deze nu ook. In V5.0 kunnen bijkomende KNX-apparaten zoals Tunable White DALI-gateways geïntegreerd worden. Met gebruiksklare grafische symbolen is het nu mogelijk om de witte temperatuurkleur van de lichten in te stellen die verbonden zijn met de DALI-gateway. Bovendien maakt Desigo CC V5.0 de integratie van meer functies en apparaten nu nog eenvoudiger. Via de nieuwe Engineering Console kunnen dienstverleners en ingenieurs gemakkelijk configuratietaken opstarten en repetitieve elementen automatiseren. 

Met deze nieuwe functionaliteiten en verbeteringen zet Desigo CC V5.0 de volgende stap om de digitalisering van gebouwen te stimuleren en de infrastructuur slimmer te maken. Gebouwen zoals ziekenhuizen, commerciële gebouwen, datacenters, kantoren, hotels of luchthavens worden zo toekomstbestendig en eenvoudig te beheren.
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De wereldwijd actieve onderneming focust op intelligente infrastructuren voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals op automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Siemens verbindt de digitale en de fysieke wereld met elkaar, ten voordele van klanten en de maatschappij in haar geheel. Met Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens mee vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie; de onderneming is sinds 28 september 2020 tevens beursgenoteerd. In boekjaar 2020, afgesloten op 30 september 2020, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 57,1 miljard en een nettowinst van € 4,2 miljard. Vanaf 30 september 2020 had de onderneming wereldwijd zo’n 293.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.

Lees meer

Contact

Katharina Sipura

Siemens AG

+41 796507005