Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht06 juni 2019Digital IndustriesNürnberg
Nieuwe firmware voegt nieuwe functies toe voor Sinamics V90-servo-omvormer
De Sinamics V90-servo-omvormer kan snel en eenvoudig in bedrijf worden genomen met behulp van de Sinamics V-Assistant engineering-tool en kan probleemloos worden verbonden met de Simatic S7-controllerserie. De Sinamics V90 omvat een geïntegreerde "Safe-Torque-Off"-veiligheidsfunctie en is ook geschikt voor zware omgevingen. De auto-tuning-functie in de Fast PTI-modus is ook geoptimaliseerd om extreem dynamische prestaties in vloeiende werking te verzekeren.
Nieuwe firmware brengt Fast PTI-modus naar de Sinamics V90 en maakt nieuwe toepassingen voor de Sinamics V90 mogelijk.
Verwante links:
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met het Digital Enterprise-portfolio biedt DI bedrijven van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten voor de integratie en digitalisering van de volledige waardeketen. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij de verhoging van hun productiviteit en flexibiliteit. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 75.000 medewerkers in dienst.
Contact
Thomas Kießling
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (172) 1564256