Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse06 June 2019Digital IndustriesNuremberg
Fonctionnalités enrichies pour le servovariateur Sinamics V90 grâce à un nouveau firmware
La mise en service du servovariateur Sinamics V90 est facile et rapide grâce à l’outil d'ingénierie Sinamics V-Assistant. Il se connecte sans problème à la série de contrôleurs Simatic S7. Le Sinamics V90 est doté d’une fonction d’arrêt couple sécurité (Safe Torque Off) intégrée et convient pour les environnements exigeants. La fonction d’auto-optimisation en mode Fast PTI est également optimisée pour assurer une performance extrêmement dynamique en fonctionnement sans à-coups.
Grâce au nouveau firmware, le Sinamics V90 dispose désormais du mode Fast PTI, élargissant ainsi le champ des applications.
Liens associés:
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Siemens Digital Industries (DI) est un leader dans le domaine de l'innovation appliquée à l'automatisation et la digitalisation. Collaborant étroitement avec ses partenaires et ses clients, DI dynamise la transformation digitale dans les secteurs de la production manufacturière et des procédés. Avec son portefeuille Digital Enterprise, DI offre aux entreprises de toutes tailles un programme complet de produits, de solutions et de services pour intégrer et digitaliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Optimisé pour les besoins spécifiques à chaque industrie, le portefeuille unique de DI aide les clients à améliorer la productivité et la flexibilité. DI ajoute en permanence des innovations à son portefeuille pour intégrer les technologies de pointe du futur. Siemens Digital Industries, dont le siège mondial se trouve à Nuremberg, en Allemagne, emploie environ 75 000 personnes dans le monde.
Reference Number: PR2019082715nl
Contact
Thomas Kießling
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (172) 1564256