Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility, Equans et Infrabel complètent le déploiement du niveau 2 de l'ETCS en Belgique – modernisation ferroviaire nationale atteinte

Le consortium Siemens Mobility et Equans, en collaboration avec le responsable belge des infrastructures ferroviaires Infrabel, sont fiers d'annoncer l'achèvement et la mise en service en temps opportun d'un projet novateur visant à moderniser le réseau ferroviaire national belge. Avec le lancement du projet en 2015, cette collaboration a permis de moderniser avec succès 2 274 kilomètres de voie grâce à une technologie avancée issue du Système de Contrôle Européen des Trains (ETCS) Niveau 2. En intégrant des sécurités avancées et une communication numérique continue, le projet offre des améliorations significatives en efficacité opérationnelle et des opérations de trains transfrontalières sans faille, pleinement alignées sur les normes européennes. Cette modernisation couvre l'ensemble du pays et privilégie les principaux corridors de transport européens, faisant de la Belgique un leader de la transformation numérique du rail en Europe. Au sein du consortium, Siemens Mobility est responsable de la mise en œuvre et de la modernisation des systèmes ETCS de niveau 2 et d'interverrouillage (Interlocking) sur la majeure partie des infrastructures ferroviaires du pays, tandis qu'Equans assure l'installation complète sur site, incluant le génie civil, les travaux électriques, la mise en œuvre matérielle, le câblage et une documentation minutieuse.
« La Belgique est le premier pays à mettre en œuvre l'ETCS sur un réseau très complexe en mode opérationnel avec presque aucune fermeture – un exemple que l'Europe devrait suivre », déclare Michael Peter, PDG de Siemens Mobility. « L'achèvement et la mise en service en temps opportun de ce projet, exactement dix ans après son lancement, reflètent la force de notre collaboration avec Infrabel et l'engagement déterminé du consortium. Avec une grande partie du réseau ferroviaire belge désormais fonctionnant au niveau ETCS 2, notre technologie de signalisation éprouvée offre les normes de sécurité les plus élevées et un système ferroviaire plus efficace et à l'avance pour l'ensemble du pays. »
« Avec l'installation du système européen de contrôle des trains ETCS à travers le pays et l'achèvement du Masterplan ETCS, nous avons apporté une contribution importante à la sécurité, à l'efficacité et à la pérennité en Belgique. Grâce à un partenariat avec Siemens Mobility, nous avons réalisé un projet techniquement et logistiquement complexe d'une taille impressionnante : de vastes lignes ferroviaires, des milliers de signaux et d'équipements ferroviaires, et une infrastructure numérique robuste. Ce projet soutient fortement la transition modale et constitue un investissement dans la technologie, la fiabilité et la durabilité pour l'avenir du chemin de fer belge », déclare Mark Dirckx, PDG d'Equans Belux.«

Modernisation du réseau ferroviaire belge

Avant le projet de modernisation ETCS en Belgique, le réseau ferroviaire reposait sur des systèmes hérités, ce qui limitait la fiabilité, l'efficacité et la compatibilité transfrontalière. Portée par la réglementation européenne visant à améliorer la sécurité et l'interopérabilité, la Belgique a lancé son ETCS Masterplan, dans le but d'équiper toutes les lignes ferroviaires de la technologie avancée ETCS au plus tard en décembre 2025 — bien avant la date limite de l'UE.

Déploiement progressif vers une couverture nationale complète

Le déploiement complet de l'ETCS sur l'ensemble du réseau ferroviaire belge, lancé en 2015, suit une approche stratégique ligne par ligne avec une priorité aux itinéraires clés et aux connexions internationales. La technologie Siemens Trainguard 200 RBC (ETCS L2) et Simis W (Interlocking) permet des mouvements de trains optimisés via la communication GSM-R, ce qui améliore l'utilisation du réseau, augmente la capacité et renforce l'efficacité pour répondre à la demande croissante.
Sa couverture géographique inclut les grandes villes belges, reliant Bruges, Gand, Hasselt, Arlon, Verviers et Mons, créant un réseau ferroviaire qui s'étend du nord au sud et d'est en ouest. Ce déploiement intègre parfaitement 46 mesures de sécurité, 37 Radio Block Centers (RBC) — essentiels pour gérer le mouvement des trains en temps réel — plus de 19 000 balises et environ 4 536 signaux, garantissant des performances réseau avancées. La mise en œuvre, qui se concentre sur les corridors de transport européens cruciaux et les axes ferroviaires nationaux, souligne l'engagement de la Belgique à construire une infrastructure ferroviaire efficace et interconnectée.  La Belgique a désormais atteint une mise en œuvre complète de l'ETCS sur l'ensemble du réseau ferroviaire, avec une couverture étendue des niveaux 1 et 2.
Siemens Mobility est une entreprise gérée séparément de Siemens AG. En tant que leader des solutions de mobilité intelligente depuis plus de 175 ans, Siemens Mobility innove en permanence dans son portefeuille. Les activités principales comprennent le matériel roulant, l'automatisation et l'électrification ferroviaires, un vaste portefeuille de logiciels, des systèmes clés en main et des services connexes. Avec ses produits et solutions numériques, Siemens Mobility permet aux opérateurs de mobilité du monde entier de rendre les infrastructures intelligentes, d'accroître durablement la valeur tout au long du cycle de vie, d'améliorer l'expérience des passagers et de garantir la disponibilité. Pour l'exercice 2024, clos le 30 septembre 2024, Siemens Mobility a réalisé un chiffre d'affaires de 11,4 milliards d'euros et employait environ 41 900 personnes dans le monde. Plus d'informations sont disponibles sur : www.siemens.com/mobility.
Read more
Equans, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dans le secteur de l'énergie et des services, avec des opérations dans 20 pays, 90 000 employés sur 5 continents et un chiffre d'affaires de 19,2 milliards d'euros en 2024. Equans conçoit, installe et propose des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, systèmes et processus techniques de ses clients, et optimiser leur utilisation afin de soutenir leurs transitions énergétiques, industrielles et numériques. Grâce à une forte présence locale fondée sur des marques historiques locales et à une excellente expertise technique, les experts hautement qualifiés d'Equans peuvent soutenir les régions, villes, industries et bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et climatisation), de la réfrigération et de la sécurité incendie, de la gestion des installations, du numérique et des TIC, de l'électricité, de la mécanique et de la robotique. Equans est leader sur les principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine.
Read more

Contact

Moritz Krause

Siemens Mobility GmbH

+49 162 3480575

Evi Robignon

Equans

+32 472 82 84 33