It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Communiqué de presse06 March 2024Smart InfrastructureZoug
Siemens lance Gridscale X™, ouvrant la voie à une gestion autonome
du réseau électrique
Le logiciel Gridscale
X™ permet aux fournisseurs d’énergie de faire évoluer la capacité du réseau et d'accroître
la visibilité des RED, ce qui est essentiel pour la décarbonisation du réseau.
Avec Gridscale X, les
gestionnaires de réseau peuvent accélérer leur transformation numérique dans la
phase de planification, d'exploitation et de maintenance
Gridscale X fait partie
du portefeuille Siemens Xcelerator de Siemens complété par l’écosystème de
partenaires étendu et ouvert.
Siemens a annoncé le lancement de Gridscale X, ouvrant la voie à
une gestion autonome du réseau, accélérant ainsi la transformation numérique
pour les gestionnaires de réseau en termes de vitesse et d'échelle.
Le logiciel Gridscale
X™ permet aux fournisseurs d’énergie de faire évoluer la capacité du réseau et d'accroître
la visibilité des RED, ce qui est essentiel pour la décarbonisation du réseau.
Avec Gridscale X, les
gestionnaires de réseau peuvent accélérer leur transformation numérique dans la
phase de planification, d'exploitation et de maintenance
Gridscale X fait partie
du portefeuille Siemens Xcelerator de Siemens complété par l’écosystème de
partenaires étendu et ouvert.
Siemens a annoncé le lancement de Gridscale X, ouvrant la voie à
une gestion autonome du réseau, accélérant ainsi la transformation numérique
pour les gestionnaires de réseau en termes de vitesse et d'échelle.
Avec Gridscale X, Siemens
propose un logiciel modulaire pour aider les fournisseurs d’énergie à relever
les défis les plus urgents liés à la transition énergétique. Gridscale X permet
d'augmenter rapidement la capacité du réseau, de gérer la complexité des
ressources énergétiques distribuées (RED) et d'accroître la flexibilité du
réseau grâce à un logiciel facile à déployer et rapide à intégrer dans les
environnements IT et OT existants. Cela annonce une nouvelle ère de gestion du
réseau et apporte une valeur ajoutée aux nouveaux clients et aux clients
existants dans les phases de planification, d'exploitation et de maintenance.
« Les exigences du
réseau évoluent considérablement, sous l'effet d'une multiplication par sept
des ressources énergétiques distribuées, ce qui exerce une pression énorme sur
les fournisseurs d’énergie. Gridscale X permet aux gestionnaires de réseaux
d’optimiser la gestion du réseau, d'augmenter rapidement la capacité et
d'exploiter les ressources énergétiques distribuées pour améliorer la
satisfaction des clients. Enfin, il permet aux fournisseurs d’énergie
d'atteindre zéro net, tout en gardant la stabilité et la fiabilité de leurs
réseaux », a déclaré Sabine Erlinghagen, CEO de Siemens Grid Software.
Accélérer
la transition énergétique grâce à Siemens Xcelerator
Faisant partie de Siemens Xcelerator, le logiciel
Gridscale X est développé selon les principes fondamentaux d'interopérabilité,
de flexibilité, d'ouverture, de disponibilité d’un « as-a-service »,
tout en assurant le plus haut niveau de cybersécurité. Cela signifie que
Gridscale X peut répondre et s'adapter à l'évolution des besoins de
l'industrie, complété par l'écosystème ouvert de partenaires de Siemens
Xcelerator. Siemens Xcelerator est une plateforme commerciale numérique ouverte
destinée à accélérer la transformation numérique et la création de valeur.
Gridscale
X : une nouvelle ère pour la gestion des réseaux grâce à une offre
logicielle étendue
Deux nouveaux produits
logiciels Gridscale X ont été annoncés cette semaine lors du Siemens
Grid Software Summit et de l’événement Distributech à Orlando (Etats-Unis).
S'appuyant sur un portefeuille de logiciels de réseau déjà étendu,
Gridscale X DER Insights et
Gridscale X Network Model Manager permettront aux
fournisseurs d’énergie d'obtenir une visibilité sur leur réseau et de créer un
modèle de réseau centralisé. DER Insights permet aux fournisseurs d’énergie de
protéger les infrastructures critiques en obtenant de meilleures informations
sur ce qui se passe derrière le compteur et sur l'impact de ces ressources
énergétiques distribuées sur les équipements du réseau. Par ailleurs, Network
Model Manager est une application de gestion de modèle de réseau cohérente et
une banque de données qui aide les opérateurs à planifier, développer et
exploiter le réseau de manière plus efficace.
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce à un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète. Le siège international de Siemens Smart Infrastructure est situé à Zoug, en Suisse. Au 30 septembre 2022, SI employait quelque 72 700 personnes dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique dont l’activité est ciblée sur les secteurs de l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé. Usines éco-efficientes, chaînes logistiques résilientes, bâtiments et réseaux électriques intelligents, matériel ferroviaire confortable à faibles émissions et médecine de pointe : l’entreprise crée des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients. En œuvrant à la convergence du monde numérique et du monde réel, Siemens permet à ses clients de transformer les secteurs et les marchés sur lesquels ils opèrent, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards d’individus dans le monde. Fournisseur de premier plan de technologies médicales, Siemens Healthineers, filiale cotée en bourse dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, contribue à façonner la santé de demain. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie. Au titre de l’exercice 2022, clos le 30 septembre 2022, le groupe Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 72,0 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 4,4 milliards d’euros. Au 30 septembre 2022, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 311 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com.