Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse25 July 2023Smart InfrastructureZoug
La nouvelle série de disjoncteurs de puissance 3WA occupe une place de premier plan dans la distribution électrique de la prochaine génération
![SENTRON 3WA UL air circuit breaker](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:566aee00-f4cc-4211-adcc-3e1315aa27ec/width:1024/quality:HIGH/566aee00-f4cc-4211-adcc-3e1315aa27ec-high.webp)
SENTRON 3WA UL air circuit breaker
En tant qu'un des
éléments centraux des tableaux de distribution basse tension, les ACB protègent
de manière fiable les installations électriques dans les bâtiments, les
infrastructures et les installations industrielles contre les dommages causés
par les courts-circuits, les défauts à la terre ou les surcharges. Ils
constituent donc un élément essentiel des infrastructures critiques, telles que
les hôpitaux ou les centres de données. Le disjoncteur Sentron 3WA s'inscrit
dans la tradition de Siemens en matière de disjoncteurs hautement fiables qui
assurent la tranquillité d'esprit pendant toute la durée de vie de
l'installation. Parallèlement, les disjoncteurs Sentron 3WA prennent en charge
le design et l'ingénierie détaillée basées sur des logiciels, les tests et la
surveillance numériques, ainsi que l'intégration transparente dans les systèmes
d'automatisation et d'IdO. Les mises à niveau peuvent être effectuées de
manière 100 % numérique. Les utilisateurs téléchargent simplement de nouvelles
fonctions sur Internet et les ajoutent à l'aide d'une appli.
"Notre série ACB très flexible répond
parfaitement aux besoins des fabricants d'appareillage et des tableautiers dans
un environnement caractérisé par une complexité accrue et une numérisation et
une pression sur les coûts croissante", déclare Andreas Matthé, directeur
général Electrical Products chez Siemens Smart Infrastructure.
Lorsque les
performances technologiques évoluent, il est facile d'ajouter de nouvelles
fonctions via le déclencheur électronique (ETU600) installé dans les
disjoncteurs Sentron 3WA. Cette opération s'effectue à l'aide du logiciel de
mise en service Sentron "powerconfig" et d'un port USB ou d'un port
de communication. Les fonctions sont disponibles en ligne et sont
continuellement étendues par Siemens. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une
protection élevée de leur investissement. Les applications sans fonctions de
mesure ou options sur mesure avec une simple protection standard peuvent
désormais également être configurées avec un ETU300.
Les déclencheurs Sentron 3WA ACB présentent également
d'autres caractéristiques standard, telles que la réduction intégrée de
l'énergie des arcs électriques (Dynamic Arc Flash Sentry, DAS+), qui garantit
que les Sentron 3WA ACB s'arrêtent plus rapidement en cas de défaut lors
d'opérations à proximité immédiate de composants sous tension. Cela réduit
l'énergie des arcs et donc l'énergie libérée dans la pièce où se trouve la
distribution d'énergie. Cette technologie est conforme au National Electric
Code (NEC) pour le marché américain et protège les techniciens de maintenance
contre les blessures potentiellement graves causées par les arcs électriques.
Les séries Sentron 3WA ACB UL 3WA2 et 3WA3 sont
disponibles en trois tailles de châssis avec une plage de courant nominal de
800 à 5 000 A.
![SENTRON 3WA UL air circuit breaker](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:f1d65e16-5243-4467-be91-491dd90a332d/width:1024/quality:HIGH/f1d65e16-5243-4467-be91-491dd90a332d-high.webp)
SENTRON 3WA UL air circuit breaker
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce à un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète. Le siège international de Siemens Smart Infrastructure est situé à Zoug, en Suisse. Au 30 septembre 2022, SI employait quelque 72 700 personnes dans le monde.
Siemens AG (SI) (Berlin et Munich) est une entreprise technologique dont l’activité est ciblée sur les secteurs de l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé. Usines éco-efficientes, chaînes logistiques résilientes, bâtiments et réseaux électriques intelligents, matériel ferroviaire confortable à faibles émissions et médecine de pointe : l’entreprise crée des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients. En œuvrant à la convergence du monde numérique et du monde réel, Siemens permet à ses clients de transformer les secteurs et les marchés sur lesquels ils opèrent, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards d’individus dans le monde. Fournisseur de premier plan de technologies médicales, Siemens Healthineers, filiale cotée en bourse dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, contribue à façonner la santé de demain. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie. Au titre de l’exercice 2022, clos le 30 septembre 2022, le groupe Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 72,0 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 4,4 milliards d’euros. Au 30 septembre 2022, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 311 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com.