Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

SPARKI ouvre la première station de recharge ultrarapide avec des bornes SICHARGE D pour voitures électriques

SPARKI
Ceux qui roulent à l'électricité ne le savent que trop bien. Il n'y a pas assez de points de charge dans notre pays. Et le manque de stations de recharge rapide est encore plus aigu. SPARKI vise à doubler le nombre de stations de recharge ultrarapide en un an et demi. Le terme « ultrarapide » peut être pris au pied de la lettre dans ce cas. « Les stations de recharge de SPARKI sont si puissantes qu'elles permettent de recharger jusqu’à 100 kilomètres en cinq minutes seulement. C'est suffisant pour couvrir la distance entre Bruxelles et Courtrai par exemple », affirme Laurent De Meester, CEO de SPARKI.

Une charge à « 300 à l’heure » 

SPARKI opte résolument pour la vitesse, en faisant appel à l'infrastructure de charge la plus innovante actuellement sur le marché. L'entreprise installe aujourd'hui notre tout dernier type de bornes de recharge de haute technologie, le SICHARGE D. Ces bornes de recharge fournissent 300 kW et sont alimentées par une cabine haute tension, ce qui permet de recharger la batterie d'une voiture électrique à 80 % en 15 minutes seulement. Le nombre de voitures capables de supporter une telle vitesse de charge est encore relativement limité à l'heure actuelle. Mais le marché propose tout doucement des modèles dotés d'une capacité de charge jusqu'à 275 kW, et ce chiffre ne fera qu'augmenter.  En outre, il est possible d'étendre la borne de recharge avec un distributeur, ce qui permet de distribuer la capacité de 300 kW à quatre voitures, ajoute Sergio Molinari, CEO de Siemens Belgique-Luxembourg. 
Sergio Molinari
Les véhicules électriques constituent une étape importante vers la décarbonisation du transport routier.  Siemens est fière de fournir l'infrastructure nécessaire pour accélérer la croissance des véhicules électriques et de la mobilité durable en Belgique.

Sergio Molinari - CEO Siemens Belgique-Luxembourg

Des emplacements stratégiques

Les conducteurs qui doivent parcourir de longues distances doivent parfois faire de grands détours pour recharger rapidement. Et ceux qui ne disposent pas d'une place de parking privée sont condamnés à une recharge lente. C'est pourquoi SPARKI choisit des emplacements stratégiques et des partenaires locaux sur des routes d'accès aux villes très fréquentées, stations-service populaires, parkings de chaînes de magasins... 
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce à un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète. Le siège international de Siemens Smart Infrastructure est situé à Zoug, en Suisse. Au 30 septembre 2021, SI employait quelque 70 400 personnes dans le monde.
Read more
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique centrée sur l'industrie, les infrastructures, les transports et les soins de santé. Installations de production plus économes en ressources, chaînes d'approvisionnement résilientes, bâtiments et réseaux électriques plus intelligents, moyens de transport plus propres et plus confortables, soins de santé de pointe : Siemens crée des technologies qui ont du sens et qui procurent une réelle valeur ajoutée à ses clients. En fusionnant les mondes réel et digital, l’entreprise leur permet de transformer leurs secteurs et marchés, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards de personnes. Siemens détient également une participation majoritaire dans l’entreprise cotée en bourse Siemens Healthineers, chef de file des technologies médicales qui façonne activement la santé de demain, ainsi qu’une participation minoritaire dans Siemens Energy, leader mondial du transport et de la production d’électricité. Au cours de l’exercice fiscal 2021 (clôturé le 30 septembre 2021), le groupe Siemens a généré un chiffre d’affaires de 62,3 milliards d’euros, pour un résultat net de 6,7 milliards d’euros. Au 30 septembre 2021, le groupe employait quelque 303 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.siemens.com.
Read more

Contact

Katrien Valkiers

Siemens SA