Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse03 November 2020Digital IndustriesNuremberg
Sinumerik One Dynamics – de nouveaux ensembles technologiques puissants pour le contrôle des mouvements et la qualité des pièces
L’ensemble One Dynamics Operate permet à
l’opérateur de programmer efficacement les machines en atelier, grâce aux
cycles d’usinage éprouvés de Sinumerik à la simulation CNC de haute qualité
pour les technologies de fraisage et de tournage. De plus, l’utilisateur
dispose d’un large éventail d’options pour accéder à ses programmes NC et à la
documentation de la pièce. Il a la possibilité d’usiner sans utiliser de papier
et peut, par exemple, visualiser très rapidement ses données de CAO 3D sans
quitter l’atelier. Pour l’exécution des programmes de CNC générés en FAO
destinés à l’usinage des surfaces de forme complexe, les ensembles One Dynamics
de fraisage sur 3 ou 5 axes sont dotés des fonctions CNC Top Surface et Top
Speed Plus qui permettent un excellent contrôle des mouvements et l’usinage de
surfaces parfaites.
Avec Top Surface, les données géométriques
provenant du système de FAO sont contrôlées et optimisées pendant le traitement
des commandes de CNC à l’aide d’un algorithme intelligent, ce qui garantit une
haute qualité d’usinage en cas de fraisage de surfaces de forme complexe. Cet
avantage est particulièrement utile pour la réalisation de composants de moule
aux géométries complexes exigeant le respect de critères particuliers
concernant la qualité de la surface, la précision du moulage et l’efficacité de
la production comme c’est le cas, par exemple, dans le domaine de la
fabrication d'outils et de moules, de la construction aéronautique et de la
technologie médicale. Grâce à la nouvelle technologie de filtre, la
fonction Top Speed Plus permet d’accroître la dynamique sans générer de
vibrations mécaniques de la machine, et garantit le maintien de la précision
des contours. En fonction du type de production, elle permet de réduire les
temps d’usinage de 30 %. La réduction du coût unitaire des fraisages
réalisés avec des programmes de CNC générés en FAO ainsi obtenue booste la
productivité.
À de rares exceptions près, les fonctions de
Sinumerik One Dynamics n’exigent aucune opération de mise en service de la part
du constructeur de la machine. Une fois activées, elles peuvent être utilisées
immédiatement sur la machine par l’opérateur. Comme il s’agit de fonctions
logicielles des commandes CNC, aucune intervention sur la machine ou la partie
mécanique n’est nécessaire. Les utilisateurs qui ont des exigences
particulièrement contraignantes en termes de qualité et de vitesse d’usinage
pourront demander au constructeur de la machine d’ajouter d’autres fonctions
CNC de Sinumerik proposées en option et qui vont plus loin que les ensembles
Sinumerik One Dynamics. Ces fonctions complémentaires doivent être activées et
paramétrées par le constructeur de la machine pour chaque machine de
l’opérateur et adaptées à leurs conditions statiques et dynamiques spécifiques.
Siemens Digital Industries (DI) est un leader dans le domaine de l'innovation appliquée à l'automatisation et la digitalisation. Collaborant étroitement avec ses partenaires et ses clients, DI dynamise la transformation digitale dans les secteurs de la production manufacturière et des procédés. Avec son portefeuille Digital Enterprise, DI offre aux entreprises de toutes tailles un programme complet de produits, de solutions et de services pour intégrer et digitaliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Optimisé pour les besoins spécifiques à chaque industrie, le portefeuille unique de DI aide les clients à améliorer la productivité et la flexibilité. DI ajoute en permanence des innovations à son portefeuille pour intégrer les technologies de pointe du futur. Siemens Digital Industries, dont le siège mondial se trouve à Nuremberg, en Allemagne, emploie environ 76.000 personnes dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme depuis plus de 170 ans d’excellence technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. Active dans toutes les régions du globe, l’entreprise opère principalement dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et des systèmes énergétiques décentralisés ainsi que de l'automatisation et de la digitalisation dans les industries manufacturières et des procédés. Siemens fait converger le monde digital et le monde physique, au bénéfice de ses clients et de la société. À travers Mobility, principal fournisseur de solutions de mobilité Intelligentes pour le transport ferroviaire et routier, Siemens contribue à construire le marché mondial des services de voyageurs et de marchandises. Le groupe compte également parmi les premiers fournisseurs mondiaux de technologie médicale et de services de santé digitaux grâce à sa participation majoritaire dans l’entreprise cotée en Bourse Siemens Healthineers. Siemens détient en outre une participation minoritaire dans la société Siemens Energy, leader mondial du transport et de la production d’électricité, introduite en Bourse le 28 septembre 2020. Au cours de l’exercice fiscal 2019 (clôturé le 30 septembre 2019), Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 58,5 milliards d’euros, pour un résultat net de 5,6 milliards d’euros. Fin septembre 2019, le groupe employait quelque 295 000 personnes dans le monde dans le cadre de ses activités poursuivies. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.siemens.com.
Contact
Katharina Lamsa
Digital Industries
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuremberg
Allemagne
90475 Nuremberg
Allemagne
+49 172 8413539