Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse26 March 2024Digital IndustriesNuremberg
Siemens Xcelerator établit de nouvelles normes pour des systèmes de flux de matériaux durables, adaptatifs et flexibles dans l’industrie intralogistique

Avec Simove, Siemens propose une plateforme système spécifiquement conçue pour les véhicules à guidage automatique (AGV) et les robots mobiles autonomes (AMR).
Mise en œuvre de processus d’intralogistique flexibles, sûrs et autonomes avec de nouvelles fonctions pour les robots mobiles autonomes
Sur le
stand du salon, Siemens présentera une application de robots mobiles autonomes
(AMR – autonomous mobile robots)
entièrement automatisée, réalisée à l'aide du système modulaire Simove et
comprenant une intégration globale à tous les niveaux. Avec Simove, Siemens
propose une plateforme système spécifiquement conçue pour les véhicules à
guidage automatique (AGV – automated
guided vehicles) et les AMR. La plateforme comprend des composants
logiciels modulaires et des bibliothèques pour le contrôle de guidage, la
navigation et l’automatisation générale, et utilise des composants
d’automatisation et d’entraînement normalisés. Le système modulaire Simove pour
les applications AGV et AMR permet la conception précise d’applications qui
répondent à des exigences individuelles. Un véritable AMR doté d’un bras
robotisé qui effectue des tâches de préhension sera également exposé. Un
système de pesage Siwarex entièrement intégré pour Simatic ET 200SP sera
utilisé pour un contrôle rapide des processus et un inventaire précis.
Un
autre point fort est la technologie de manutention de porteurs de charge
autonomes. Le système logiciel basé sur l’IA permet aux AGV et aux AMR de
détecter visuellement, de s’approcher de manière autonome et de saisir
automatiquement des porteurs de charge dans des environnements variables et
dynamiques. Les solutions de manutention de porteurs de charge autonomes
servent à des applications telles que des chariots élévateurs, et leur
utilisation flexible peut réduire significativement les coûts, l’ingénierie et
les dépenses de temps. Dans le domaine de la sécurité, Siemens présentera le
prototype logiciel Safevelo pour les AMR. Ce dernier permet de surveiller en
toute sécurité la vitesse d’un véhicule, offrant ainsi la possibilité de
commuter dynamiquement les champs de protection des scanners laser de sécurité.
Safevelo est indépendant de la cinématique et ne nécessite pas d’encodeurs
supplémentaires de sécurité ou incrémentaux pour déterminer la direction de
mouvement d’un AMR. Résultat : des économies d’espace d'installation
précieux, une simplification de l’architecture et de l’ingénierie des systèmes,
et une réduction des frais de câblage.
Nouvelles fonctionnalités pour le logiciel de vision Simatic Robot Pick AI
Pour permettre
aux systèmes robotisés de collecter et d'emballer de manière fiable n'importe
quel article, ils doivent pouvoir interagir avec leur environnement et
s’adapter aux situations changeantes du processus. Simatic Robot Pick AI est un
logiciel de vision d’IA pré-formé qui permet aux robots de saisir de manière
fiable des articles jusque-là inconnus – processus également appelé model-free gripping – dans des
applications Pick-by-Robot exigeantes pour un large éventail d’objets. La
pré-formation du robot par l'utilisateur n'est plus nécessaire. L’algorithme
d’apprentissage profond pré-formé traite une nouvelle image de caméra 3D
en millisecondes et détermine des poses 3D solides pour un retrait de
l'objet sans heurts, quelles que soient sa forme et sa taille.
Siemens
présentera deux nouvelles fonctionnalités au salon Logimat. La première est la
version bêta de Simatic Robot Pick Pro. Cette solution assure la préhension
orientée de n'importe quel objet à l'aide de pinces à multiples ventouses, les
objets volumineux, lourds et complexes pouvant ainsi être manipulés dans des
applications comme le prélèvement de bacs, la dépalettisation et le tri à
induction. La deuxième est la capacité de Simatic Robot Pack AI, qui détermine
les poses de placement appropriées pour tous les objets inconnus sur le bras
robotisé. Cela garantit une exploitation optimale du volume dans un conteneur
cible comme une boîte d'expédition.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Digital Industries (DI) est un leader dans le domaine de l'innovation appliquée à l'automatisation et la digitalisation. Collaborant étroitement avec ses partenaires et ses clients, DI dynamise la transformation digitale dans les secteurs de la production manufacturière et des procédés. Avec son portefeuille Digital Enterprise, DI offre aux entreprises de toutes tailles un programme complet de produits, de solutions et de services pour intégrer et digitaliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Optimisé pour les besoins spécifiques à chaque industrie, le portefeuille unique de DI aide les clients à améliorer la productivité et la flexibilité. DI ajoute en permanence des innovations à son portefeuille pour intégrer les technologies de pointe du futur. Siemens Digital Industries, dont le siège mondial se trouve à Nuremberg, en Allemagne, emploie environ 76.000 personnes dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique dont l’activité est ciblée sur les secteurs de l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé. Usines éco-efficientes, chaînes logistiques résilientes, bâtiments et réseaux électriques intelligents, matériel ferroviaire confortable à faibles émissions et médecine de pointe : l’entreprise crée des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients. En œuvrant à la convergence du monde numérique et du monde réel, Siemens permet à ses clients de transformer les secteurs et les marchés sur lesquels ils opèrent, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards d’individus dans le monde. Fournisseur de premier plan de technologies médicales, Siemens Healthineers, filiale cotée en bourse dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, contribue à façonner la santé de demain. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie. Au titre de l’exercice 2022, clos le 30 septembre 2022, le groupe Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 72,0 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 4,4 milliards d’euros. Au 30 septembre 2022, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 311 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse :
www.siemens.com.