Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse27 February 2024Siemens MobilityMunich
Siemens Mobility signe un accord-cadre avec Railpool pour la livraison de 250 locomotives

« L'expansion récente de notre flotte moderne
se fait en mettant l'accent sur une flexibilité opérationnelle maximale pour
nos clients. En plus des locomotives multisystèmes pour le trafic est-ouest,
nous ajoutons d’autres locomotives CA à notre gamme, principalement pour le
corridor scandinave et la région DACH. Comme les locomotives MS, les
locomotives AC sont également parfaitement équipées pour le prochain
développement de l'ETCS en Europe », a déclaré Torsten Lehnert, PDG de
Railpool.
« Nous
sommes particulièrement heureux de poursuivre notre collaboration fructueuse
avec Railpool. Des commandes supplémentaires comme celle-ci montrent que nos
locomotives impressionnent les clients par leur qualité et leur fiabilité
opérationnelle exceptionnelle. Grâce à la fonctionnalité universelle de
Vectron, notre client peut répondre rapidement et de manière flexible aux
besoins changeants du marché et fournir un transport ferroviaire
transfrontalier respectueux du climat dans toute l'Europe », a déclaré
Albrecht Neumann, PDG du matériel roulant Siemens Mobility.
Les locomotives
de Railpool ont une puissance de 6,4 mégawatts et, selon la variante,
peuvent atteindre une vitesse maximale de 230 km/h. Elles sont également
équipées des systèmes nationaux de protection des trains nécessaires ainsi que
du système européen de contrôle des trains (ETCS).
En comptant ce
premier appel, Siemens Mobility a vendu plus de 2400 locomotives de la
famille Vectron à 96 clients dans 16 pays. À ce jour, la flotte a
parcouru plus de 900 millions de kilomètres. Les locomotives de la
plateforme Vectron sont homologuées pour une exploitation dans 20 pays
européens.


Suivez-nous sur Twitter
Siemens Mobility est une société gérée séparément par Siemens AG. En tant que leader dans le domaine des solutions de transport intelligentes depuis plus de 175 ans, Siemens Mobility innove constamment son portefeuille. Ses domaines de compétences sont le matériel roulant, l'automatisation et l'électrification ferroviaires, un portefeuille complet de logiciels, des systèmes clés en main ainsi que des services correspondants. Grâce à ses produits et solutions numériques, Siemens Mobility permet aux opérateurs de mobilité du monde entier de rendre l'infrastructure intelligente, d'augmenter la valeur de manière durable tout au long du cycle de vie, d'améliorer l'expérience des passagers et de garantir la disponibilité. Au cours de l'exercice 2023, qui s'est achevé le 30 septembre 2023, Siemens Mobility a enregistré un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d'euros et employait environ 39 800 personnes dans le monde. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante :
www.siemens.com/mobility.
RAILPOOL est l’un des leaders de la location de véhicules ferroviaires disposant d’une véritable expertise dans le service complet auprès d’une seule et même source. La société a été fondée à Munich en 2008 et est désormais active dans 19 pays européens.
Avec plus de 600 locomotives électriques et hybrides et 148 voitures voyageurs (avec un investissement de 2,6 milliards d'euros), Railpool est l'un des plus grands fournisseurs en Europe. Le parc ferroviaire s'étend sur 85 000 000 kilomètres chaque année et contribue grandement au transfert modal vers le rail. Railpool dispose de six ateliers et d'un entrepôt de plus de 4000 pièces de rechange et composants différents.
www.railpool.eu.