Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse22 March 2023Smart InfrastructureZoug
Siemens lance Connect Box, une solution IoT intelligente pour la gestion des bâtiments de petite taille

Connect Box permet aux
utilisateurs d'effectuer les tâches quotidiennes essentielles de gestion des
bâtiments depuis un unique endroit via une interface basée dans le cloud, sans
passerelle ou logiciel supplémentaire. Des notifications d’alarmes signalant
les problèmes potentiels ainsi que des graphiques de visualisation des
tendances historiques fournissent à tout moment des informations importantes
sur les performances du bâtiment, ce qui permet d'en optimiser l'exploitation.
Connect Box offre un accès
en ligne intuitif par ordinateur ou smartphone. Son installation est rapide et
facile grâce à sa conception « plug and play ». Les intégrateurs de
systèmes, les techniciens et les gestionnaires d'installations n’ont donc pas
besoin de compétences d’ingénierie pour installer, configurer et faire
fonctionner le système. La bibliothèque incluse contient plus de 500 appareils
de terrain prêts à être connectés et est enrichie en permanence, tant par
Siemens que par des tiers. Un convertisseur intelligent prend en charge 11 protocoles
de communication, standard ou propriétaires, avec ou sans fil, notamment
LoRaWAN, Bacnet, Modbus et KNX.
À titre d’exemple, le
multi-capteur QAI (qualité de l'air intérieur), récemment présenté par Siemens,
fonctionne comme une solution « plug and play » avec Connect Box afin
de fournir des données essentielles sur la qualité de l’air ambiant. Ce
multi-capteur mesure la qualité de l'air en temps réel, en vérifiant des
indicateurs clés comme la température, l'humidité, la saturation en CO2,
les émissions de COV et de PM2,5 ainsi que les niveaux de luminosité et de
bruit (dBA). Les exploitants bénéficient ainsi d'une transparence totale sur la
qualité de l'air de leurs bâtiments et peuvent s’assurer d’offrir un
environnement sain aux locataires, aux visiteurs ou au personnel.
Connect Box propose deux
modèles de licence. La licence Cloud permet aux utilisateurs de stocker les
données sur leurs bâtiments dans la base de données en ligne de Connect Box,
tandis que la licence On-premise permet aux utilisateurs d'intégrer les données
collectées à partir d’appareils IoT et filaires dans un système
d'automatisation existant, un système de gestion des bâtiments ou un cloud
externe. Les deux variantes sont gérées à distance et mises à jour.
L’IoT ouvre la voie à un parc immobilier sain et zéro émission
Même pour
les bâtiments de petite et moyenne taille qui ont été jusqu’à présent exploités
sans automatisation, il devient de plus en plus important de proposer une
exploitation efficace sur le plan énergétique et climatiquement neutre. D’une
part, pour des raisons de coûts intrinsèques et d’autre part, pour répondre à des
exigences réglementaires de plus en plus nombreuses qui imposent une
exploitation s’inscrivant dans une démarche de développement durable. En
Europe, par exemple, la directive sur la performance énergétique des bâtiments
(EPBD) soutient l'objectif de l'UE visant à atteindre une exploitation des
bâtiments climatiquement neutre d’ici 2050, ce qui oblige les propriétaires et
les exploitants de bâtiments à prendre des mesures.
D’un point de vue
technique, les solutions IoT pour les bâtiments fournissent non seulement les
fonctions nécessaires à la mise en œuvre de ces exigences mais elles sont
également rentables. Les fonctions de gestion des bâtiments proposées par
Connect Box permettent en effet d’obtenir des économies d'énergie et
d'émissions pouvant aller jusqu'à 30 %.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce à un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète. Le siège international de Siemens Smart Infrastructure est situé à Zoug, en Suisse. Au 30 septembre 2022, SI employait quelque 72 700 personnes dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique dont l’activité est ciblée sur les secteurs de l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé. Usines éco-efficientes, chaînes logistiques résilientes, bâtiments et réseaux électriques intelligents, matériel ferroviaire confortable à faibles émissions et médecine de pointe : l’entreprise crée des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients. En œuvrant à la convergence du monde numérique et du monde réel, Siemens permet à ses clients de transformer les secteurs et les marchés sur lesquels ils opèrent, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards d’individus dans le monde. Fournisseur de premier plan de technologies médicales, Siemens Healthineers, filiale cotée en bourse dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, contribue à façonner la santé de demain. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie. Au titre de l’exercice 2022, clos le 30 septembre 2022, le groupe Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 72,0 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 4,4 milliards d’euros. Au 30 septembre 2022, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 311 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com.