Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse16 July 2018Siemens MobilityMunich
Quarantième client pour la locomotive de Siemens
« Le groupe Rath est le quarantième client de notre plateforme Vectron. Ce succès souligne la qualité et la fiabilité de service de nos locomotives dans toute l'Europe », a déclaré Sabrina Soussan, CEO de la division Mobility de Siemens.
Les locomotives destinées au groupe Rath développent une puissance maximale de 6 400 KW et peuvent atteindre une vitesse de 160 km/h. La Vectron MS fonctionne avec les systèmes de tension 15 kV / 16,7 Hz et 25 kV / 50 Hz AC, et 1,5 kV et 3 kV DC. Outre les systèmes nationaux de contrôle des trains, elle est équipée du système européen ETCS (European Train Control System).
Siemens a déjà vendu plus de 700 locomotives Vectron. À ce jour, la flotte Vectron a parcouru en service plus de 130 millions de kilomètres en Europe. Les locomotives Siemens sont actuellement homologuées pour circuler dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Croatie, Finlande, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse et Turquie.
En savoir plus:
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Contact
Eva Haupenthal
Siemens AG
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Allemagne
81739 Munich
Allemagne
+49 (89) 636-24421