[{"name":"Home","site_name":"Press & Events | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/be\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"69","base_nodepath":"\/node\/69","base_path":"\/be\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/be","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Communiqué de presse01 April 2020Smart InfrastructureZoug
Le nouvel actionneur KNX
de Siemens améliore le rendement et la performance énergétique de la commande
d’éclairage DALI
Un éclairage optimal pour un haut niveau
de confort grâce à une gradation réglable individuellement
Une commande personnalisée grâce à la
fonction « Tunable White » selon l’approche Human Centric Lighting
(HCL)
Une simplicité d’installation, des frais
d’entretien réduits et une commutation et une gradation performantes sur le
plan énergétique
Siemens Smart Infrastructure lance son nouvel
actionneur de commutation et de gradation KNX N 525D11, avec 2 liaisons DALI.
Cet appareil, monté sur rail, est destiné à équiper les tableaux électriques et
dispose de deux sorties DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Grâce à
une performance de commande pouvant atteindre 20 ballasts électroniques
(ECG) DALI par sortie DALI, le nouvel actionneur offre à la fois une efficacité
énergétique et des coûts de mise en service réduits lors de l’utilisation en
mode diffusion, qui permet la commande simultanée de tous les ballasts
connectés tels que les lampes. Le nouvel appareil est doté d’un large éventail
de fonctionnalités permettant d’accroître le confort des utilisateurs, telles
que le contrôle de la température de couleur et le réglage des courbes de
gradation. Par ailleurs, l’actionneur peut stocker des scénarios de lumière,
envoyer des messages d’état ou d’erreur et dispose de fonctions de comptage des
cycles de commutation et des heures de fonctionnement. Le nouvel appareil offre
les meilleures conditions afin d’obtenir des rapports d’éclairage optimaux dans
la pièce. En association avec des détecteurs de présence qui commandent la
luminosité de façon complètement automatique, il est possible de contrôler
simultanément la luminosité et la température de couleur.
Un éclairage optimal pour un haut niveau
de confort grâce à une gradation réglable individuellement
Une commande personnalisée grâce à la
fonction « Tunable White » selon l’approche Human Centric Lighting
(HCL)
Une simplicité d’installation, des frais
d’entretien réduits et une commutation et une gradation performantes sur le
plan énergétique
Siemens Smart Infrastructure lance son nouvel
actionneur de commutation et de gradation KNX N 525D11, avec 2 liaisons DALI.
Cet appareil, monté sur rail, est destiné à équiper les tableaux électriques et
dispose de deux sorties DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Grâce à
une performance de commande pouvant atteindre 20 ballasts électroniques
(ECG) DALI par sortie DALI, le nouvel actionneur offre à la fois une efficacité
énergétique et des coûts de mise en service réduits lors de l’utilisation en
mode diffusion, qui permet la commande simultanée de tous les ballasts
connectés tels que les lampes. Le nouvel appareil est doté d’un large éventail
de fonctionnalités permettant d’accroître le confort des utilisateurs, telles
que le contrôle de la température de couleur et le réglage des courbes de
gradation. Par ailleurs, l’actionneur peut stocker des scénarios de lumière,
envoyer des messages d’état ou d’erreur et dispose de fonctions de comptage des
cycles de commutation et des heures de fonctionnement. Le nouvel appareil offre
les meilleures conditions afin d’obtenir des rapports d’éclairage optimaux dans
la pièce. En association avec des détecteurs de présence qui commandent la
luminosité de façon complètement automatique, il est possible de contrôler
simultanément la luminosité et la température de couleur.
Une amélioration du bien-être grâce à des conditions de luminosité
parfaites Les températures de couleur dynamiques permettent
de créer une ambiance agréable dans la pièce et contribuent au bien-être des
personnes. C’est dans cet objectif que le concept Human Centric Lighting (HCL),
destiné aux intérieurs, décrit l’utilisation de la température de couleur et de
l’éclairage adaptés au moment approprié. Selon cette approche, le nouvel
actionneur dispose de la fonction « Tunable White », qui permet de
commander la température de couleur de manière infiniment variable.
Il est ainsi possible de faire varier la lumière
du blanc chaud au blanc froid et de créer en toute simplicité des simulations
de la lumière du jour afin d’imiter les changements de couleur naturels.
Disposant de la fonction « Tunable White » et jusqu’à sept courbes de
gradation réglables, le nouvel actionneur peut commander les lampes afin
d’adapter la lumière à n’importe quelle pièce, quelle que soit son exposition.
Une température de couleur adaptée renforce les performances des utilisateurs
et assure des conditions de visualisation et de travail parfaites. Ce paramètre
est particulièrement important dans les établissements scolaires, les
établissements de soins et les bureaux.
Le nouvel actionneur de commutation et de
gradation KNX de Siemens dispose d’un programme d’application complet dédié au
logiciel Engineering Tool Software (ETS), et est destiné à une utilisation dans
des systèmes de commande d’éclairage DALI complexes nécessitant un
fonctionnement performant sur le plan énergétique pour de faibles coûts d’installation.
L’affichage intégré offre un moyen intuitif de déterminer l’état actuel de la
ligne DALI et de réagir aux codes d’erreur bien plus rapidement qu’avec les
autres appareils proposés par la concurrence.
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète : SI crée des environnements intelligents qui préservent les ressources. Siemens Smart Infrastructure, dont le siège international se trouve à Zug, en Suisse, emploie environ 72.000 personnes à travers le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme depuis plus de 170 ans d’excellence technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. L’entreprise est active dans toutes les régions du globe et opère principalement dans les domaines de la production et de la distribution d’électricité, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et les systèmes énergétiques décentralisés, ainsi que de l'automatisation et de la digitalisation dans les industries manufacturières et des procédés. À travers son entreprise autonome Siemens Mobility, principal fournisseur de solutions de mobilité intelligentes pour le transport ferroviaire et routier, Siemens est un acteur majeur du marché mondial des services de voyageurs et de marchandises. Grâce à sa participation majoritaire dans les entreprises cotées en Bourse Siemens Healthineers AG et Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens compte également parmi les principaux fournisseurs mondiaux de technologie médicale et de services de santé digitaux mais aussi de solutions respectueuses de l’environnement dédiées à la production d’énergie éolienne onshore et offshore. Au cours de l’exercice fiscal 2019 (clôturé le 30 septembre), Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 86,8 milliards d’euros, pour un résultat net de 5,6 milliards d’euros. Fin septembre 2019, le groupe employait quelque 385.000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.siemens.com.