Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse21 June 2019Digital IndustriesNuremberg
La mise à jour logicielle du pupitre opérateur intelligent Sinamics IOP-2 élargit les fonctionnalités de la série Sinamics G et du Sinamics G120X
La mise à jour FW V2.3 SP1 propose des fonctions et applications spéciales qui étendent l’utilisation du Sinamics G120X. Pour les pompes, elles incluent le déragage, le mode de remplissage de canalisations, la détection de cavitation, la protection contre la condensation et le mode d’hibernation. Pour le ventilateurs, la mise à jour comprend le redémarrage à la volée, les fréquences de glissement et les fonctions de redémarrage automatique.
Le pupitre offre de nouvelles fonctions et est disponible en option pour les variateurs Sinamics G120, G120X, G120P, G120C, G120D et G110M ou les périphériques décentralisés Simatic ET 200pro FC-2. L’utilisation des nouvelles fonctions nécessite la version Firmware Pool Version V4.7 SP3.
Vous retrouverez ce communiqué ainsi que des photos de presse à l'adresse suivante www.siemens.com/press/PR2019050272DIEN
Pour plus d’informations sur le Sinamics Intelligent Operator Panel IOP-2 et Sinamics G120X, rendez-vous sur
www.siemens.com/sinamics-accessories en www.siemens.com/sinamics-g120x
www.siemens.com/sinamics-accessories en www.siemens.com/sinamics-g120x
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Siemens Digital Industries (DI) est un leader dans le domaine de l'innovation appliquée à l'automatisation et la digitalisation. Collaborant étroitement avec ses partenaires et ses clients, DI dynamise la transformation digitale dans les secteurs de la production manufacturière et des procédés. Avec son portefeuille Digital Enterprise, DI offre aux entreprises de toutes tailles un programme complet de produits, de solutions et de services pour intégrer et digitaliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Optimisé pour les besoins spécifiques à chaque industrie, le portefeuille unique de DI aide les clients à améliorer la productivité et la flexibilité. DI ajoute en permanence des innovations à son portefeuille pour intégrer les technologies de pointe du futur. Siemens Digital Industries, dont le siège mondial se trouve à Nuremberg, en Allemagne, emploie environ 75 000 personnes dans le monde.