[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/at\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/at\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/at","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Siemens Campus Microgrid: Kleines Netz, große Wirkung
Das Siemens Campus Microgrid ist ein intelligentes System zur Optimierung des Strom- und Wärmebedarfs am Unternehmensareal in Wien Floridsdorf, bestehend aus PV-Anlagen, E-Ladeinfrastruktur, Stromspeicher und Microgrid-Controller. Es ermöglicht eine sichere, zuverlässige Bereitstellung elektrischer Energie bei gleichzeitiger Reduktion des CO2-Footprints und von Lastspitzen. Das Projekt ist in Verbindung mit der Infrastruktur eines bestehenden Industriebetriebs wegweisend. Der Showcase demonstriert das Verhalten und den Nutzen von Microgrid Anwendungen im Realbetrieb und lässt dank umfassender Datensammlung und -analyse an Lösungen der Zukunft forschen.
Messdaten und Einflussparameter werden im Visitor & Advanced Service Center in der Siemens
City Wien visualisiert.
Messdaten und Einflussparameter werden im Visitor & Advanced Service Center in der Siemens
City Wien visualisiert.
Ein Teil der insgesamt 1600 m2 umfassenden PV-Anlage mit einer Spitzenleistung von 312 kWp
Ein Teil der insgesamt 1600 m2 umfassenden PV-Anlage mit einer Spitzenleistung von 312 kWp
Der Microgrid-Controller (im Bild links hinten) bindet alle Funktionalitäten ein und optimiert die
Stromversorgung in Hinblick auf Lastspitzen, erneuerbare Erzeugung und weitere
Einflussparameter.
Der Microgrid-Controller (im Bild links hinten) bindet alle Funktionalitäten ein und optimiert die
Stromversorgung in Hinblick auf Lastspitzen, erneuerbare Erzeugung und weitere
Einflussparameter.
Die modular erweiterbare Stromschienenlösung für Garagen
Die modular erweiterbare Stromschienenlösung für Garagen
Compact Power Charger mit 50 kW DC Leistung
Zum Einsatz im Siemens Campus Microgrid kommen unterschiedliche Siemens-E-Ladelösungen für jeden Leistungsbereich.
Der 500kWh Stromspeicher hilft, die Nutzung der lokal erzeugten Energie zu maximieren.